990-5454C-022

De lege batterijbehuizing plaatsen

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Houd de lege batterijbehuizing bedekt terwijl u verankeringsgaten boort, om te voorkomen dat stof of andere geleidende delen in het systeem terechtkomen.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
  1. Alleen voor installatie met twee lege batterijbehuizingen: Verwijder de aangegeven zijpanelen van de batterijbehuizingen aan de aangrenzende zijden.
    WAARSCHUWING
    Gevaar voor vlambogen
    • Breng geen mechanische wijzigingen aan het product aan (inclusief verwijdering van behuizingsonderdelen of boren/uitsnijden van gaten) die niet in de installatiehandleiding worden beschreven.
    • De zijpanelen van elke afzonderlijke behuizing moeten worden geïnstalleerd in alle installatietypes (inclusief parallelle installaties zonder luchtspleet tussen de frames of in installaties waarbij de behuizing geheel rechts en/of de behuizing geheel links tegen een muur is geplaatst). Twee gekoppelde lege batterijbehuizingen worden beschouwd als één behuizing en moeten aan de linker- en rechterkant zijpanelen geïnstalleerd hebben.
    Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.
  2. Plaats de lege batterijbehuizing(en) op de definitieve installatielocatie.
    OPMERKING: Behoud 100 mm vrije ruimte achter de lege batterijbehuizing(en) voor luchtstroom.
  3. Zet de achterste verankeringsbeugels op de vloer vast.
    OPMERKING: Bouten voor vloerverankering worden niet meegeleverd.

    Achteraanzicht van de lege batterijbehuizing

  4. Alleen voor installatie met twee lege batterijbehuizingen: Plaats de bovenste montagebeugels tussen de lege batterijbehuizingen.

    Vooraanzicht van twee lege batterijbehuizingen

  5. Verwijder de vier platen die hier worden aangegeven.

    Vooraanzicht van de lege batterijbehuizing

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?