990-5454C-034

Boş Akü Kabinini Yerleştirme

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Sistemde toz veya diğer iletken parçaları önlemek için sabitleme delikleri açarken boş akü kabinini kapalı bırakın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  1. Sadece iki adet boş akü kabiniyle kurulum için: Belirtilen yan panelleri yan taraflardaki akü kabinlerinden çıkarın.
    UYARI
    ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
    • Kurulum kılavuzunda açıklanmayan (kabin parçalarının sökülmesi veya delik açılması/kesme dahil) üründe mekanik değişiklikler yapmayın.
    • Her bir kabinin yan panelleri tüm kurulum türlerinde (çerçeveler arasında hava boşluğu olmayan paralel kurulumlar veya en sağdaki ve/veya en soldaki kabinin bir duvara yaslandığı kurulumlar dahil) monte edilmelidir. Birlikte yerleştirilmiş iki boş akü kabineti tek bir kabin olarak kabul edilir ve sol ve sağ taraflarına yan paneller takılmış olmalıdır.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  2. Boş akü kabinlerini nihai kurulum alanına yerleştirin.
    NOT: Hava akımı için boş akü kabinlerinin arkasında 100 mm boş alan bırakın.
  3. Arka sabitleme braketlerini zemine sabitleyin.
    NOT: Zemine sabitleme cıvataları verilmemiştir.

    Boş Akü Kabininin Arkadan Görünümü

  4. Sadece iki adet boş akü kabiniyle kurulum için: Boş akü kabinleri arasına üst bölme braketlerini takın.

    İki Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

  5. Belirtilen dört kapağı sökün.

    Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?