空のバッテリーキャビネットの配置
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
固定用の穴を開けている場合は、粉塵や導電性粒子がシステム内に侵入しないように、空のバッテリーキャビネットのカバーを付けたままにしてください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
- 2台の空のバッテリーキャビネットを使用して設置を行う場合のみ:下図の隣接しているサイドパネルを、バッテリーキャビネットから取り外します。
- 最終的な設置場所に、空のバッテリーキャビネットを配置します。注記: 通気性を確保するため、空のバッテリーキャビネットの背後に100 mmのスペースを空けてください。
- 背面固定用金具を床に取り付けます。
- 2台の空のバッテリーキャビネットを使用して設置を行う場合のみ:2台の空のバッテリーキャビネットの間に、上部連結ブラケットを取り付けます。
- 以下の図に示す4つのカバーを取り外します。
危険
警告