990-5454C-032

จัดตำแหน่งตู้แบตเตอรี่เปล่า

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก
คลุมตู้แบตเตอรี่ว่างเอาไว้ในระหว่างที่เจาะรูสำหรับขอเกี่ยว เพื่อป้องกันฝุ่นหรือชิ้นส่วนตัวนำไฟใดๆ หล่นเข้าในระบบ
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
  1. สำหรับติดตั้งกับแชนแนลแบตเตอรี่เปล่าสองจุด: ถอดแผงด้านข้างที่ระบุออกจากตู้แบตเตอรี่ที่ด้านที่ติดกัน
    คำเตือน
    อันตรายจากไฟกระชาก
    • ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงเชิงกลใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ (รวมถึง การถอดชิ้นส่วนของตู้ออก หรือเจาะ/ตัดให้เป็นช่อง) ซึ่งไม่มีการอธิบายไว้ในคู่มือการติดตั้ง
    • แผงด้านข้างของตู้แต่ละตู้จะต้องติดตั้งในรูปแบบการติดตั้งทุกประเภท (รวมถึงการติดตั้งแบบขนานโดยไม่มีช่องว่างอากาศระหว่างกรอบ หรือในการติดตั้งที่ตู้ขวาสุดและ/หรือตู้ซ้ายสุดวางชิดผนัง) ตู้แบตเตอรี่เปล่าสองตู้ที่วางติดกันจะถือเป็นตู้เดียวและต้องมีแผงด้านข้างติดตั้งอยู่ที่ด้านซ้ายและด้านขวา
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
  2. จัดตำแหน่งตู้แบตเตอรี่เปล่าไว้ในพื้นที่ติดตั้งขั้นสุดท้าย
    หมายเหตูู: เว้นที่ว่าง 100 มม. ด้านหลังตู้เก็บแบตเตอรี่เปล่าเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้
  3. ยึดเหล็กฉากยึดพื้นด้านหลังเข้ากับพื้น
    หมายเหตูู: จะไม่มีการจัดน็อตเกี่ยวยึดพื้นมาพร้อมเครื่อง

    มุมมองด้านหลังของตู้แบตเตอรี่เปล่า

  4. สำหรับติดตั้งกับแชนแนลแบตเตอรี่เปล่าสองจุด: ติดตั้งขอเกี่ยวด้านบนระหว่างตู้แบตเตอรี่เปล่าทั้งหมด

    มุมมองด้านหน้าของตู้แบตเตอรี่เปล่าทั้งสอง

  5. ถอดฝาปิดทั้งสี่ฝาตามที่ระบุไว้ออก

    มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่เปล่า

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?