990-5910G-017

Panoramica dell'interfaccia utente

Display

Panoramica della schermata principale

  1. Pulsante Home: toccare qui su qualsiasi schermata per tornare alla schermata principale

  2. Pulsante del menu principale: toccare qui per accedere ai menu.

  3. Pulsante del diagramma sinottico: toccare qui per accedere al diagramma sinottico

  4. Simbolo di stato degli allarmi: toccare qui per accedere al registro degli allarmi attivi.

È possibile toccare i campi di uscita o batteria nella schermata iniziale per accedere direttamente alle pagine di misurazione dettagliate.

Menu principale


Toccare il pulsante del menu principale sulla schermata iniziale per accedere ai menu.

Diagramma sinottico

Il diagramma sinottico si adatterà alla configurazione del sistema. I diagrammi sinottici mostrati qui sono solo degli esempi.

La linea di alimentazione verde (grigia nell'illustrazione) nel diagramma sinottico mostra il flusso di corrente attraverso il sistema UPS. I moduli attivi (inverter, raddrizzatore, batteria, commutatore statico, ecc.) sono incorniciati in verde e i moduli inattivi sono incorniciati in nero. I moduli incorniciati in rosso non sono utilizzabili o sono in condizione di errore.

Nei diagrammi sinottici per i sistemi in parallelo, toccare l'UPS grigio per vedere il diagramma sinottico a livello di UPS.

NOTA: Il diagramma sinottico mostra solo un dispositivo di disconnessione della batteria (BB) anche se sono stati collegati e configurati per il monitoraggio più dispositivi di disconnessione della batteria. Se uno o più dispositivi di disconnessione della batteria monitorati sono in posizione chiusa, l'interruttore batteria (BB) sul diagramma sinottico verrà visualizzato come chiuso. Se tutti i dispositivi di disconnessione della batteria monitorati sono in posizione aperta, l'interruttore batteria (BB) sul diagramma sinottico verrà visualizzato come aperto.

Esempio di sistema UPS singolo - Alimentazione doppia

Esempio di sistema in parallelo 1 + 1 semplificato - Alimentazione doppia

Esempio di sistema in parallelo - Alimentazione doppia

Simbolo dello stato di allarme

Il simbolo di stato di allarme (in grigio nell'illustrazione), nell'angolo in alto a destra del display, cambia in base allo stato di allarme del sistema UPS.

Verde: Nessun allarme presente nel sistema UPS.
Blu: Allarmi informativi presenti nel sistema UPS. Toccare il simbolo dello stato di allarme per aprire il registro degli allarmi attivi.
Giallo: Allarmi di avviso presenti nel sistema UPS. Toccare il simbolo dello stato di allarme per aprire il registro degli allarmi attivi.
Rosso: Allarmi critici presenti nel sistema UPS. Toccare il simbolo dello stato di allarme per aprire il registro degli allarmi attivi.

Struttura dei menu

  • Stato

    • Ingresso

    • Uscita

    • Bypass

    • Batteria

    • Temperatura

    • Parallelo*

  • Registri

  • Controllo*

    • Modalità operativa

    • Inverter

    • Caricabatteria

    • Sequenze guidate

  • Configurazione*

    • UPS

    • Uscita

    • Batteria

    • Alta efficienza

    • Interruttori

    • Contatti e relè

    • Rete

    • Modbus

    • Promemoria

    • Generale

    • Salva/ripristina

    • Aggiorna stato

    • Riduzione del carico

  • Manutenzione

    • Segnalatore acustico

    • LED di stato

    • Spia sezionatore

    • Batteria*

    • Calibraz. autonomia*

    • Sostituz. batteria*

    • Report UPS*

  • Statistiche

  • Informazioni

  • Disconnetti

  • Pulsante contrassegno — Vedere Impostazione della lingua del display.

Alcuni menu contengono più sottomenu rispetto a quelli descritti in questo manuale. Questi sottomenu sono disattivati e possono essere utilizzati solo da Schneider Electric per evitare impatti del carico indesiderati. Altre voci di menu possono anche essere disattivate/non mostrate se non sono rilevanti o non rilasciate per questo particolare sistema UPS.

Sezione controller

NOTA: Rimuovere il pannello anteriore per accedere alla sezione del controller.

Vista anteriore della sezione controller

  1. Pulsanti inverter ON/OFF

  2. Porte USB*

  3. I/O universale*

  4. Porta Modbus*

  5. Porta USB Micro-B*

  6. Porta di rete*

  7. Pulsante Reimposta*

  8. LED di stato ingresso*

  9. LED di stato inverter*

  10. LED di stato uscita*

  11. LED di stato bypass*

  12. LED di stato bypass*

  13. Alimentatore del display

  14. Porta del display

  15. Porta di servizio*

  16. Per uso futuro

  17. Per uso futuro

  18. PBUS 1*

  19. PBUS 2*

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?