990-5910G-031

Översikt över användargränssnittet

Skärm

Översikt startbild

  1. Hemknapp – tryck här på vilken skärm som helst för att återvända till startskärmen.

  2. Huvudmenyknapp – tryck här för att komma åt menyerna.

  3. Mimic-diagramknapp – tryck här för att komma åt mimic-diagrammet.

  4. Larmstatussymbol – tryck här för att komma åt den aktiva larmloggen.

Du kan trycka på utgångs- eller batterifälten på startskärmen för att gå direkt till de detaljerade mätsidorna.

Huvudmeny


Tryck på menyknappen på startbilden för att komma åt menyerna.

Mimic-diagram

Mimic-diagrammet anpassar sig efter systemkonfigurationen – diagrammen som visas här är bara exempel.

Den gröna strömlinjen (grå i illustrationen) i mimic-diagrammet visar strömflödet genom UPS-systemet. Aktiva moduler (växelriktare, likriktare, batteri, statisk bypassomkopplare, etc.) har grön inramning och inaktiva moduler har svart inramning. Moduler med röd inramning är ur drift eller i larmtillstånd.

I mimic-diagram för parallellsystem trycker du på den grå UPS-enheten för att se mimic-diagrammet på UPS-nivå.

OBS: Mimic-diagrammet visar endast en batterifrånkopplingsenhet (BB) även om fler batterifrånkopplingsenheter har anslutits och konfigurerats för övervakning. Om en eller fler av de övervakade batterifrånkopplingsenheterna är i det slutna läget visas BB på mimic-diagrammet som sluten. Om samtliga batterifrånkopplingsenheter är i det öppna läget visas BB på mimic-diagrammet som öppen.

Exempel på singel-UPS-system – dubbelmatad försörjning

Exempel på förenklat 1+1 parallellsystem – dubbel försörjning

Exempel på parallellsystem – dubbel försörjning

Larmstatussymbol

Larmstatussymbolen (grå i illustrationen) i det övre högra hörnet av skärmen förändras beroende på larmstatusen för UPS-systemet.

Grön: Inga larm föreligger i UPS-systemet.
Blå: Informationslarm föreligger i UPS-systemet. Tryck på larmstatussymbolen för att öppna den aktiva larmloggen.
Gul: Varningslarm föreligger i UPS-systemet. Tryck på larmstatussymbolen för att öppna den aktiva larmloggen.
Röd: Kritiskt larm föreligger i UPS-systemet. Tryck på larmstatussymbolen för att öppna den aktiva larmloggen.

Menyträd

  • Status

    • Ingång

    • Utgång

    • Bypass

    • Batteri

    • Temperatur

    • Parallell*

  • Loggar

  • Kontroll*

    • Driftläge

    • Växelriktare

    • Laddare

    • Guidade sekvenser

  • Konfiguration*

    • UPS

    • Utgång

    • Batteri

    • Högeffektivitet

    • Brytare

    • Kontakter och reläer

    • Nätverk

    • Modbus

    • Påminnelse

    • Allmänt

    • Spara/återställ

    • Uppdateringstatus

    • Lastfrånkoppling

  • Underhåll

    • Summer

    • Lysdiodsindikator

    • Brytarlampa

    • Batteri*

    • Drifttidskalibrering*

    • Byte av batteri*

    • UPS-rapport*

  • Statistik

  • Om

  • Logga ut

  • Flaggknapp – Se Välj skärmspråk.

I vissa menyer finns fler undermenyer än vad som beskrivs i handboken. Dessa undermenyer är gråtonade och används endast av Schneider Electric för att undvika oönskad lastpåverkan. Andra menyalternativ kan också vara gråtonade/inte synas på skärmen om de inte är relevanta eller inte har släppts än för det specifika UPS-systemet.

Kontrollsektion

OBS: Ta bort frontpanelen för att komma åt kontrollsektionen.

Kontrollsektionen framifrån

  1. Knapparna ON/OFF (PÅ/AV) för växelriktaren

  2. USB-portar*

  3. Universal I/O*

  4. Modbus-port*

  5. USB Micro-B-port*

  6. Nätverksport*

  7. Återställningsknapp*

  8. Lysdiodindikator för ingångsstatus*

  9. Lysdiodindikator för växelriktarestatus*

  10. Lysdiodindikator för utgångsstatus*

  11. Lysdiodindikator för bypasstatus*

  12. Lysdiodindikator för batteristatus*

  13. Strömförsörjning till skärmen

  14. Skärmport

  15. Serviceport*

  16. För framtida användning

  17. För framtida användning

  18. PBUS 1*

  19. PBUS 2*

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?