990-5910G-007

Διαμόρφωση των διατάξεων αποσύνδεσης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η διαμόρφωση απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του UPS.
  1. Πατήστε Διαμόρφωση > Διακόπτες.
  2. Πατήστε τις διάφορες συσκευές αποσύνδεσης στο σχηματικό διάγραμμα για να διαμορφώσετε ποιες διατάξεις αποσύνδεσης που υπάρχουν στο σύστημα UPS. Το τετράγωνο με το σημαίνει ότι η διλατάξη αποσύνδεσης υπάρχει και το άδειο τετράγωνο σημαίνει ότι η διάταξη αποσύνδεσης δεν υπάρχει, το τετράγωνο που εμφανίζεται με γκρι χρώμα σημαίνει ότι η διάταξη αποσύνδεσης έχει διαμορφωθεί αυτόματα στο σύστημα UPS σας.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το UPS μπορεί να παρακολουθεί έως και δύο διατάξεις αποσύνδεσης μπαταρίας σε πρότυπη λύση μπαταρίας. Το UPS μπορεί να παρακολουθεί έως και τέσσερις διατάξεις αποσύνδεσης μπαταρίας σε επεκτεινόμενη λύση μπαταρίας – αυτό διαμορφώνεται αυτόματα από το UPS. Το σχηματικό διάγραμμα εμφανίζει μόνο μία διάταξη αποσύνδεσης μπαταρίας BB, ακόμα και αν έχουν συνδεθεί και διαμορφωθεί περισσότερες διατάξεις αποσύνδεσης μπαταρίας για παρακολούθηση. Αν μία ή περισσότερες από τις διατάξεις αποσύνδεσης μπαταρίας που παρακολουθούνται είναι σε κλειστή θέση, το BB στο σχηματικό διάγραμμα θα εμφανίζεται ως κλειστό. Αν όλοι οι διατάξεις αποσύνδεσης μπαταρίας είναι σε ανοικτή θέση, το BB στο σχηματικό διάγραμμα θα εμφανίζεται ως ανοικτό.
  3. Αγγίξτε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.