990-5910E-007

Διαμόρφωση της λύσης μπαταρίας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης ηλεκτρικού τόξου
Οι ρυθμίσεις μπαταριών πρέπει να εκτελούνται από καταρτισμένο προσωπικό με γνώσεις των μπαταριών, της διαμόρφωσης και των απαιτούμενων προφυλάξεων.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
  1. Πατήστε τα στοιχεία Διαμόρφωση > Μπαταρία .
  2. Επιλέξτε τον τύπο της λύσης μπαταρίας σας:
    1. Επιλέξτε Πρότυπο αν έχετε πρότυπη λύση μπαταρίας Galaxy VS και επιλέξτε την εμπορική αναφορά της συγκεκριμένης διαμόρφωσης από την αναπτυσσόμενη λίστα.
    2. Επιλέξτε Επεκτεινόμενη αν έχετε επεκτεινόμενη λύση μπαταρίας Galaxy VS.
    3. Επιλέξτε Προσαρμοσμένο αν έχετε προσαρμοσμένη λύση μπαταρίας.
  3. Πατήστε το στοιχείο Γενικές ρυθμίσεις και ρυθμίστε τις παρακάτω παραμέτρους:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε κάθε σελίδα, πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και πατήστε το σύμβολο βέλους για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα. Μόνο οι πρώτες τρεις ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες για λύσεις επεκτεινόμενης μπαταρίας.
    Αριθμός συστοιχιών μπαταριών συνδεδεμένων με τον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας/Αριθμός ερμαρίων επεκτεινόμενης μπαταρίας Ορίστε τον αριθμό ερμαρίων μπαταριών συνδεδεμένων με τον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας/Ορίστε τον αριθμό ερμαρίων επεκτεινόμενης μπαταρίας που συνδέονται με το UPS.
    Προειδ χαμηλ χρόν εκτέλ (δευτ) Ορίστε, σε δευτερόλεπτα, το όριο για το χρόνο εκτέλεσης που απομένει για την ενεργοποίηση της προειδοποίησης χαμηλού χρόνου εκτέλεσης.
    Χωρητικότητα φόρτισης (%) Η μέγιστη χωρητικότητα φόρτισης σε ποσοστό της ονομαστικής κατάταξης ισχύος του UPS.
    Ελάχιστο όριο (°C) Ορίστε την ελάχιστη αποδεκτή θερμοκρασία περιβάλλοντος μπαταρίας σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ. Θερμοκρασίες μικρότερες του ορίου αυτού θα ενεργοποιούν μια ειδοποίηση.
    Μέγιστο όριο (°C) Ορίστε τη μέγιστη αποδεκτή θερμοκρασία περιβάλλοντος μπαταρίας σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ. Θερμοκρασίες μεγαλύτερες του ορίου θα ενεργοποιούν μια ειδοποίηση.
    Λειτουργία ενίσχυσης φορτιστή Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενίσχυσης φορτιστή. Αυτή η λειτουργία θα μεταφέρει τον φορτιστή σε λειτουργία ενίσχυσης φορτιστή αφού το σύστημα έχει τεθεί σε λειτουργία μπαταρίας.
    Κυκλική λειτουργία φόρτισης Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε την κυκλική λειτουργία φόρτισης.

    Κατά τη διάρκεια μιας κυκλικής φόρτισης, το σύστημα πραγματοποιεί κύκλους μεταξύ περιόδους φόρτισης κινητής θέσης και αδράνειας. Αυτή η λειτουργία θα διατηρεί διαρκώς την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας χωρίς να καταπονεί τις μπαταρίες, μέσω μιας διαρκούς φόρτισης κινητής θέσης.

    Διάστημ δοκιμ κάθε Ορίστε πόσο συχνά το UPS θα πραγματοποιεί δοκιμή μπαταρίας.
    Ημ εβδ δοκ Ορίστε ποια ημέρα της εβδομάδας θα πραγματοποιείται η δοκιμή μπαταρίας.
    Χρόνος έναρξης δοκιμής (hh:mm) Ορίστε ποια ώρα της ημέρας θα πραγματοποιείται η δοκιμή μπαταρίας.
  4. Μόνο για προσαρμοσμένη λύση μπαταρίας: Πατήστε το στοιχείο Ειδικές ρυθμίσεις και ρυθμίστε τις παρακάτω παραμέτρους:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε κάθε σελίδα, πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και πατήστε το σύμβολο βέλους για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.
    Τύπος μπαταρίας Επιλέξτε τον τύπο της μπαταρίας.
    Κεντρικ σημείο μπαταρ συνδεδεμ Επιλέξτε αν το κεντρικό σημείο της μπαταρίας θα είναι συνδεδεμένο.
    Απεν παρακολ θερμοκρ Επιλέξτε αν θα απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση της θερμοκρασίας της μπαταρίας.
    Χωρητικότητα μπαταρία ανά μπλοκ (Ah) Ορίστε τη χωρητικότητα της μπαταρίας ανά μπλοκ σε αμπερώρια για τον συσσωρευτή μπαταρίας που είναι συνδεδεμένος σε κάθε ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
    Αριθμός στοιχειοσειρών παράλληλης μπαταρίας Ορίστε τη χωρητικότητα των στοιχειοσειρών μπαταρίας που συνδέονται παράλληλα για τον συσσωρευτή μπαταρίας που είναι συνδεδεμένος σε κάθε ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
    Αριθμός μπαταρ. ανά συμβολοσειρά Ορίστε τον αριθμό των μπλοκ μπαταρίας ανά συστοιχία μπαταριών.
    Αριθμός κυψελών μπαταρ. ανά μπλοκ Ορίστε τον αριθμό των κυψελών μπαταρίας ανά μπλοκ μπαταρίας.
    Τάση DC ανά κυψέλη μπαταρίας (V) Ορίστε την τάση φόρτισης ανά κυψέλη μπαταρίας για Φόρτιση κινητής θέσης.

    Η φόρτιση κινητής θέσης είναι η βασική διαθέσιμη λειτουργία φόρτισης σε όλους τους τύπους μπαταριών και εκκινείται αυτόματα από το φορτιστή.

    Ορίστε την τάση φόρτισης ανά κυψέλη μπαταρίας για Ενίσχυση φόρτισης.

    Η ενίσχυση φόρτισης καθιστά δυνατή την εκτέλεση μιας γρήγορης φόρτισης με στόχο τη γρήγορη επαναφορά μιας αποφορτισμένης μπαταρίας.

    Ορίστε την τάση φόρτισης ανά κυψέλη μπαταρίας για Φόρτιση ισοστάθμισης.

    Η φόρτιση ισοστάθμισης χρησιμοποιείται για την ισοστάθμιση μπαταριών με ανοιχτές κυψέλες για μπαταρίες που έχουν χάσει την ισοστάθμισή τους. Αυτή είναι η διαθέσιμη μέθοδος φόρτισης με την υψηλότερη δυνατή τάση φόρτισης. Όταν πραγματοποιείται φόρτιση ισοστάθμισης, εξατμίζεται νερό από τις μπαταρίες με τις ανοιχτές κυψέλες, και το νερό αυτό πρέπει να αντικαθίσταται όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

    Διάρκεια φόρτισης (δευτ.) Ορίστε, σε δευτερόλεπτα, τη διάρκεια φόρτισης για Ενίσχυση φόρτισης και Φόρτιση ισοστάθμισης.
    Τάση συνεχ. ρεύματος ανά κυψέλη μπαταρίας (V) Ορίστε το επίπεδο της τάσης ανά κυψέλη μπαταρίας για τον τερματισμό λειτουργίας της μπαταρίας.
    Ονομαστική θερμοκρασία (°C)/Ονομαστική θερμοκρασία (°F) Ορίστε την ονομαστική θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ.
    Τρέχον ρυθμός φόρτισ Ορίστε τον τρέχοντα ρυθμό φόρτισης.
    Αποδοχή ενίσχ φόρτισ Επιλέξτε το αν θα επιτρέπεται η φόρτιση ενίσχυσης των μπαταριών.

    Η ενίσχυση φόρτισης καθιστά δυνατή την εκτέλεση μιας γρήγορης φόρτισης με στόχο τη γρήγορη επαναφορά μιας αποφορτισμένης μπαταρίας.

    Αποδοχή βαθιάς εκφόρτισ μπαταρ Επιλέξτε αν θα επιτρέπεται η βαθιά εκφόρτιση των μπαταριών όταν το UPS βρίσκεται σε λειτουργία μπαταρίας. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εκφόρτιση των μπαταριών σε ένα ακόμα πιο χαμηλό επίπεδο τάσης σε σχέση με την κανονικά συνιστώμενη τιμή. Λάβετε υπόψη σας ότι αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στις μπαταρίες.
    Ενεργοποίηση αυτόματ αποσύνδεσης μπαταρ Επιλέξτε αν θα επιτρέπεται η αυτόματη αποσύνδεση των μπαταριών. Όταν το σύστημα UPS βρίσκεται σε κατάσταση όπου η έξοδος είναι απενεργοποιημένη και δεν υπάρχει δυνατότητα φόρτισης των μπαταριών, η λειτουργία αυτή θα ενεργοποιήσει τους ασφαλειοδιακόπτες μπαταρίας για να αποφευχθεί η βαθιά εκφόρτιση μετά από χρονικό διάστημα:
    • Δύο εβδομάδων.

    • 10 λεπτών με την τάση στις κυψέλες της μπαταρίας σε επίπεδο χαμηλότερου του επιπέδου τερματισμού λειτουργίας μπαταρίας.

QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;