990-5910E-007

Αντικατάσταση όλων των φίλτρων αέρα (GVSOPT001 και GVSOPT015)

  1. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα του UPS.
  2. Αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης πιέζοντάς το προς τα επάνω έως ότου να μπορείτε να το τραβήξετε πάνω από τις δύο μεταλλικές λαβές που βρίσκονται στο κάτω μέρος και να το τραβήξετε προς τα έξω.
  3. Κρατήστε το νέο φίλτρο σκόνης από τις πλαϊνές πλευρές και τοποθετήστε το πιέζοντάς το προς τα επάνω μέσα στο πλαίσιο της θύρας έως ότου να μπορείτε να το τοποθετήσετε πάνω από τις δύο μεταλλικές λαβές.
  4. Τοποθετήστε τις δύο λαστιχένιες φλάντζες στις δύο πλευρές τής θύρας, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην άκρη του πλαισίου της θύρας. Αντικαταστήστε τις λαστιχένιες φλάντζες όποτε χρειάζεται κατά την επόμενη αντικατάσταση του φίλτρου σκόνης.
  5. Κλείστε τον μπροστινό πίνακα του UPS.
  6. Επανεκκινήστε τον μετρητή του φίλτρου σκόνης. Δείτε την ενότητα Διαμόρφωση υπενθύμισης φίλτρου αέρα.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;