990-5910G-007

Έναρξη από λειτουργία παράκαμψης συντήρησης για ενιαίο σύστημα UPS με εγκατεστημένο κιτ μανδάλωσης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε τη διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική ενδεικτική λυχνία της διάταξης αποσύνδεσης είναι αναμμένη.
  1. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου της μονάδας UIB.
    Η οθόνη ενεργοποιείται. Η ακολουθία επανεκκίνησης διαρκεί περίπου τρία λεπτά.
  2. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (εάν υπάρχει).
  3. Κλείστε ή τις διατάξεις αποσύνδεσης της μπαταρίας.
  4. Επιλέξτε Έλεγχος > Τρόπος. λειτουργίας > Μεταφορά σε λειτουργία παράκαμψης.
  5. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SKRU, γυρίστε και αφαιρέστε το πλήκτρο Β από τη σύνδεση SKRU.
  6. Εισαγάγετε το πλήκτρο Β στη μονάδα κλειδώματος για τη διάταξη αποσύνδεσης εξόδου μονάδας UOB και γυρίστε το κλειδί.
  7. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εξόδου της μονάδας UOB.
  8. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB.
  9. Γυρίστε και αφαιρέστε το κλειδί Α από τη σύνδεση για τη διατάξεις αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB.
  10. Εισάγετε το κλειδί Α στη σύνδεση SKRU και γυρίστε το κλειδί στη θέση κλειδώματος.
  11. Επιλέξτε τα στοιχεία Έλεγχος > Αντιστροφέας > Αντιστροφέας ενεργοποιημένος.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.