990-5910G-007

Τερματισμός λειτουργίας συστήματος UPS στη λειτουργία παράκαμψης συντήρησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε τη διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική ενδεικτική λυχνία της διάταξης αποσύνδεσης είναι αναμμένη.
  1. Αγγίξτε Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Τερματισμός λειτουργίας συστήματος UPS ή Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Τερματισμός λειτουργίας UPS σε παράλληλο σύστημα και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
  2. Γενική διαδικασία εκκίνησης για σύστημα UPS με εξωτερική διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία είναι γενική διαδικασία τερματισμού λειτουργίας. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Κατευθυντ ακολουθίες που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας
    1. Επιλέξτε Έλεγχος > Τρόπος λειτουργίας > Μεταφορ σε παράκαμψ λειτουργ, αν είναι δυνατόν.
    2. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB.
    3. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης απομόνωσης συστήματος SIB (εάν υπάρχει).
    4. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης εξόδου της μονάδας UOB.
    5. Επιλέξτε Έλεγχος > Αντιστροφέας > Αναστροφέας απενεργ. ή πατήστε το κουμπί Αντιστροφέας απενεργ. (ΕΚΤΟΣ) (κρατήστε ΤΟ πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα) στην ενότητα του ελεγκτή.
    6. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (εάν υπάρχει).
    7. Ανοίξτε τη διάταξη (ή τις διατάξεις) αποσύνδεσης της μπαταρίας.
    8. Ανοίξτε τη μονάδα διάταξης αποσύνδεσης εισόδου της μονάδας UIB.
    9. Επαναλάβετε το βήμα δ έως η για άλλα UPS σε παράλληλο σύστημα.
  3. Γενική διαδικασία εκκίνησης για σύστημα UPS που χρησιμοποιεί την εσωτερική διάταξη αποσύνδεσης συντήρησης IMB (δεν υπάρχει MBB):
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία είναι γενική διαδικασία τερματισμού λειτουργίας. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Κατευθυντ ακολουθίες που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας
    1. Επιλέξτε Έλεγχος > Τρόπος λειτουργίας > Μεταφορ σε παράκαμψ λειτουργ, αν είναι δυνατόν.
    2. Κλείστε τη συσκευή εσωτερικής αποσύνδεσης συντήρησης IMB.
    3. Ανοίξτε τη διάταξη (ή τις διατάξεις) αποσύνδεσης της μπαταρίας.
    4. Επαναλάβετε το βήμα γ για άλλο UPS σε ένα απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;