990-5910G-006

Configurar los dispositivos de desconexión

NOTA: Esta configuración es obligatoria para el correcto funcionamiento del SAI.
  1. Pulse Configuración > Disyuntores.
  2. Pulse los diferentes dispositivos de desconexión en el diagrama sinóptico para configurar qué dispositivos de desconexión están presentes en el sistema SAI. Un cuadrado con una significa que el dispositivo de desconexión está presente; un cuadrado vacío significa que el dispositivo de desconexión no está presente, y un cuadrado atenuado en gris significa que el dispositivo de desconexión se configura automáticamente en su sistema SAI.
    NOTA: El SAI puede supervisar como máximo dos dispositivos de desconexión de batería en una solución de baterías estándar. El SAI puede supervisar como máximo cuatro dispositivos de desconexión de batería en una solución de baterías modulares. Esto lo configura el SAI de manera automática. El diagrama sinóptico solo muestra un dispositivo de desconexión de batería (BB) aunque haya más dispositivos de desconexión de batería conectados y configurados para supervisión. Si uno o más de los dispositivos de desconexión de batería están en la posición cerrada, el BB del diagrama sinóptico se mostrará como cerrado. Si todos los dispositivos de desconexión de batería supervisados están en la posición abierta, el BB del diagrama sinóptico se mostrará como abierto.
  3. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.