990-5910G-007

Επαναφορά των ρυθμίσεων του UPS από συσκευή USB

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το UPS μπορεί να δεχτεί μόνο ρυθμίσεις που είχαν αποθηκευτεί αρχικά από το ίδιο UPS. Οι ρυθμίσεις που είχαν αποθηκευτεί από άλλα UPS δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
Η επαναφορά των ρυθμίσεων μπορεί να γίνει μόνο όταν το UPS βρίσκεται σε λειτουργία παράκαμψης συντήρησης ή απενεργοποίησης.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανοίγετε τη διατάξεις αποσύνδεσης εισόδου μονάδας UIB στο τέλος της ακολουθίας τερματισμού λειτουργίας, καθώς η ενέργεια αυτή θα απενεργοποιήσει την τροφοδοσία της οθόνης.
  1. Αγγίξτε Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Τερματισμός λειτουργίας συστήματος UPS ή Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Τερματισμός λειτουργίας UPS σε παράλληλο σύστημα και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
  2. Επιλέξτε Διαμόρφωση > Αποθήκευση/επαναφορά.
  3. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα.
  4. Εισαγάγετε τη συσκευή USB σε μία από τις θύρες USB του UPS.
  5. Πατήστε Επαναφορά για να εφαρμόσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις του UPS από τη συσκευή USB. Περιμένετε την αυτόματη επανεκκίνηση της μονάδας ελέγχου.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς.
  6. Επιλέξτε τα στοιχεία Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Εκκίνηση συστήματος UPS ή Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Εκκίνηση UPS σε παράλληλο σύστημα, και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.