990-5910G-007

Εκκίνηση του συστήματος UPS μέσω της λειτουργίας παράκαμψης συντήρησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε τη διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική ενδεικτική λυχνία της διάταξης αποσύνδεσης είναι αναμμένη.
  1. Εάν είναι ανοικτή, κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου της μονάδας UIB.
    Η οθόνη ενεργοποιείται. Η ακολουθία επανεκκίνησης διαρκεί περίπου 3 λεπτά.
  2. Επιλέξτε τα στοιχεία Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Εκκίνηση συστήματος UPS ή Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Εκκίνηση UPS σε παράλληλο σύστημα, και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
  3. Γενική διαδικασία εκκίνησης για σύστημα UPS με εξωτερική διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία είναι γενική διαδικασία εκκίνησης. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Κατευθυντ ακολουθίες που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας
    1. Εάν είναι ανοικτή, κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου της μονάδας UIB.
    2. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (εάν υπάρχει).
    3. Κλείστε τη διάταξη (ή τις διατάξεις) αποσύνδεσης της μπαταρίας.
    4. Επιλέξτε Έλεγχος > Τρόπος λειτουργίας > Μεταφορ σε παράκαμψ λειτουργ, αν είναι δυνατόν.
    5. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εξόδου της μονάδας UOB.
    6. Επαναλάβετε τα βήματα α έως ε για άλλα UPS σε παράλληλο σύστημα.
    7. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης απομόνωσης συστήματος SIB (εάν υπάρχει).
    8. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB.
    9. Επιλέξτε Έλεγχος > Αντιστροφέας > Αντιστροφέας ενεργοποιημένος ή πατήστε το κουμπί Αντιστροφέας ενεργ. (ΕΝΤΟΣ) (κρατήστε πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα) στην ενότητα του ελεγκτή.
  4. Γενική διαδικασία εκκίνησης για σύστημα UPS που χρησιμοποιεί την εσωτερική διάταξη αποσύνδεσης συντήρησης IMB (δεν υπάρχει MBB):
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία είναι γενική διαδικασία εκκίνησης. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Κατευθυντ ακολουθίες που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας
    1. Εάν είναι ανοικτή, κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου της μονάδας UIB.
    2. Κλείστε τη διάταξη (ή τις διατάξεις) αποσύνδεσης της μπαταρίας.
    3. Επαναλάβετε το βήμα α έως β για άλλο UPS σε ένα απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1 + 1.
    4. Ανοίξτε την εσωτερική διάταξη αποσύνδεης συντήρησης IMB.
    5. Επιλέξτε Έλεγχος > Αντιστροφέας > Αντιστροφέας ενεργοποιημένος ή πατήστε το κουμπί Αντιστροφέας ενεργ. (ΕΝΤΟΣ) (κρατήστε πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα) στην ενότητα του ελεγκτή.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;