Smantellamento o spostamento del pannello bypass di manutenzione in una nuova posizione
- Spegnere completamente l'UPS e seguire le istruzioni del manuale di funzionamento dell'UPS.
- Eseguire il lockout/tagout degli interruttori nel quadro elettrico in posizione OFF (aperto).
- Eseguire il lockout/tagout di tutti gli interruttori delle batterie nel quadro elettrico/nella soluzione per batterie in posizione OFF (aperta).
- Verificare che tutti i sezionatori a monte si trovino in
posizione OFF (aperto).
PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettricoVerificare che tutti i sezionatori a monte si trovino in posizione OFF (aperto).Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. - Aprire lo sportello anteriore del pannello bypass di manutenzione.
- Eseguire il lockout/tagout di UIB/SSIB, MBB e UOB/SIB nel pannello bypass di manutenzione in posizione OFF (aperta).
- Rimuovere le viti e aprire lo sportello interno nel pannello bypass di manutenzione.
- Prima di continuare, misurare e verificare l'ASSENZA di
tensione su ciascuna sbarra di ingresso/bypass, sbarra di ingresso
UPS/bypass UPS, sbarra di uscita UPS e sbarra di carico.
PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICOPrima di continuare, misurare e verificare l'ASSENZA di tensione su ciascuna sbarra di ingresso/bypass, sbarra di ingresso UPS/bypass UPS, sbarra di uscita UPS e sbarra di carico.Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. - Scollegare e rimuovere tutti i cavi di alimentazione dal pannello bypass di manutenzione. Per dettagli, vedere Collegamento dei cavi di alimentazione per un sistema UPS 3:3 o Collegamento dei cavi di alimentazione per un sistema UPS 3:1.
- Scollegare e rimuovere tutti i cavi di segnale dal pannello bypass di manutenzione. Per dettagli, vedere Collegamento dei cavi di segnale per Galaxy VS UPS - Sistema singolo, Collegamento dei cavi di segnale per Galaxy VS UPS - Sistema in parallelo 1+1 semplificato o Collegamento dei cavi di segnale per Easy UPS 3S e Easy UPS 3M - Sistema singolo.
- Rimuovere le quattro viti dalla parete e rimuovere il pannello
bypass di manutenzione dalla parete.
ATTENZIONE
Carico pesanteIl pannello bypass di manutenzione è pesante (50 kg). Utilizzare gli strumenti appropriati per sollevarlo in sicurezza.Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature. - Chiudere la porta interna e fissarla con le viti.
- Chiudere e bloccare lo sportello anteriore del pannello bypass di manutenzione.
- Per il trasporto:
AVVERTIMENTO
Pericolo di RIBALTAMENTOPer il trasporto del pannello bypass di manutenzione assicurarsi che:- il personale che esegue il trasporto abbia le competenze necessarie e abbia ricevuto una formazione adeguata;
- vengano utilizzati gli strumenti appropriati per sollevare e trasportare in sicurezza il prodotto;
- il prodotto venga protetto da eventuali danni utilizzando una protezione adeguata (come l'imballaggio o il confezionamento).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.Requisiti di trasporto:
-
montare il pannello bypass di manutenzione in posizione orizzontale al centro di un pallet adeguato che abbia le seguenti dimensioni minime: 840 mm x 1220 mm. Il pallet deve essere adatto al peso del pannello bypass di manutenzione (50 kg).
-
Montare il pannello bypass di manutenzione sul pallet con mezzi di fissaggio appropriati in grado di resistere alle vibrazioni e agli urti durante il carico, il trasporto e lo scarico.
-
Il pallet di spedizione originale in combinazione con le staffe di trasporto originali può essere riutilizzato, se in condizioni integre.
AVVERTIMENTO
Comportamento inaspettato dell'apparecchiaturaNon sollevare direttamente il pannello bypass di manutenzione con un carrello elevatore a forche o un transpallet, poiché potrebbe piegare o danneggiare il pannello bypass di manutenzione.Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. - Eseguire una delle seguenti operazioni:
- smaltire il pannello bypass di manutenzione, OPPURE
- spostare il pannello bypass di manutenzione in una nuova posizione per installarlo.
- Solo per l'installazione del pannello bypass di manutenzione in una nuova posizione: seguire il manuale di installazione per installare il pannello bypass di manutenzione nella nuova posizione. Per una panoramica sull'installazione, vedere Procedura di installazione per Galaxy VS UPS o Procedura di installazione per Easy UPS 3S e Easy UPS 3M. La reinstallazione e la messa in servizio devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.