990-5912D-017

Collegamento dei cavi di segnale per Galaxy VS UPS - Sistema in parallelo 1+1 semplificato

NOTA: Le spie dei sezionatori sono fornite dall'UPS 1 e funzioneranno solo mentre l'UPS 1 è alimentato.
NOTA: Gli interruttori AUX si trovano nel kit di installazione opzionale GVSOPT006 fornito con l'UPS.
NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione e i cavi Class 2/SELV separatamente dai cavi non-Class 2/non-SELV.
  1. Installare un contatto ausiliario nell'interruttore di ingresso unità (UIB)/interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) e sezionatore bypass di manutenzione (MBB).
    1. Rimuovere il coperchio del contatto ausiliario sul sezionatore UIB/SSIB e MBB.
    2. Installare il contatto ausiliario del kit GVSOPT006 nel sezionatore UIB/SSIB e MBB.
    3. Collegare i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV al contatto ausiliario nel sezionatore UIB/SSIB e MBB.
    4. Reinstallare il coperchio del contatto ausiliario sul sezionatore UIB/SSIB e MBB.
    5. Solo per GVSBPSU80K120H: Fissare i cavi di segnale alle linguette di plastica come mostrato per garantire una corretta separazione dalle sbarre.

      GVSBPSU10K20H

      GVSBPSU20K60H

      GVSBPSU80K120H

  2. Collegare i cavi di segnale Class 2/SELV per le spie dei sezionatori dalla morsettiera di controllo nel pannello di bypass di manutenzione all'UPS secondo la propria configurazione.
    NOTA: Il circuito della spia del sezionatore è considerato Class 2/SELV. I circuiti Class 2/SELV devono essere isolati dal circuito principale. Non collegare alcun circuito ai terminali della spia del sezionatore, salvo qualora sia possibile verificare che il circuito è di tipo Class 2/SELV.

    Sistema in parallelo 1 + 1 semplificato - Singola rete di alimentazione

    Sistema in parallelo 1 + 1 semplificato - Doppia rete di alimentazione

  3. Sull'UPS 2: Tagliare il ponticello preinstallato tra i morsetti 8 e 9 del connettore terminale J6618 sulla scheda 640-4864.
    AVVISO
    Rischio di malfunzionamento dell'apparecchiatura
    Tagliare il ponticello preinstallato tra i morsetti 8 e 9 del connettore J6618 sulla scheda 640-4864 sull'UPS 2. 24 V_SELV_OUT non può essere fornito da entrambi gli UPS.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  4. Collegare i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV dalla morsettiera di controllo nel pannello di bypass di manutenzione agli UPS secondo la propria configurazione.

    Sistema in parallelo 1 + 1 semplificato - Singola rete di alimentazione

    Sistema in parallelo 1 + 1 semplificato - Doppia rete di alimentazione

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  5. Tirare le fascette sui cavi di segnale e fissare i cavi di segnale ai serracavi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?