990-91111J-037

安装抗震固定支架(可选)

  1. 将背面固定件安装到地面。使用适合地面类型的五金件 - 背面固定件的孔径为 ø14 mm。
  2. 使用随附的 M8 螺栓将背面固定支架安装至 UPS。

    UPS 背面视图

  3. 将 UPS 推到位,以将背面固定支架连接到背面固定件。正面固定支架仅在最后安装步骤时安装。

    UPS 背面视图

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?