990-91111J-037

连接简化 1+1 并机系统的 IMB 信号线

注: 将信号线与电源线分开敷设以确保充分隔离。
  1. 拆下两台 UPS 的静态开关模块。

    UPS 正面视图

  2. 拆下两台 UPS 的盖板。

    UPS 正面视图

  3. 断开信号线与两台 UPS 上内部维修断路器 (IMB) 指示灯的连接。
  4. 拆下两台 UPS 的搁板。

    UPS 正面视图

  5. 拆下两台 UPS 上内部维修断路器 (IMB) 的前盖板。

    UPS 正面视图

  6. 在两台 UPS 上内部维修断路器 (IMB) 的 OF2 位置安装额外的辅助开关(随附)。
  7. 连接两台 UPS 间的 non-Class 2/non-SELV 信号线:
    1. non-Class 2/non-SELV 信号线(需另购)从 UPS 1 上内部维修断路器 (IMB) 的辅助开关接线端子 1 和 2 连接至 UPS 2 上电路板 640-4843 的 J6614-5 和 J6614-6(如图所示)。
    2. non-Class 2/non-SELV 信号线(需另购)从 UPS 2 上内部维修断路器 (IMB) 的辅助开关接线端子 1 和 2 连接至 UPS 1 上电路板 640-4843 的 J6614-5 和 J6614-6(如图所示)。

    内部维修断路器 (IMB) 正面视图

    简化 1+1 并机系统正面视图

  8. 重新装回两台 UPS 上内部维修断路器 (IMB) 的前盖板。
  9. 重新装回两台 UPS 上的搁板。
  10. 将信号线从内部维修断路器 (IMB) 重新连接至两台 UPS 上的指示灯。

    UPS 正面视图

  11. 重新装回两台 UPS 的盖板。
  12. 重新装回两台 UPS 的静态开关模块。
本页的QR代码

这有帮助吗?