拆除 UPS 或将其移至新位置
- UPS 完全关机 - 遵循 UPS 操作手册说明。
- 将维修旁路机柜/维修旁路面板/开关设备中的所有断路器锁定在 OFF(断开)位置。
- 将开关设备/电池解决方案中的所有电池断路器锁定在 OFF(断开)位置。
- 拆下 UPS 的前面板。
- 将内部维修断路器 IMB 锁定在 OFF(断开)位置。
- 拆下 UPS 的所有功率模块:
小心
超重负荷功率模块很重,需要两个人抬起。- 20 kW 功率模块的重量为 25 kg (55 lb)。
- 50 kW 功率模块的重量为 38 kg (84 lb)。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。- 将功率模块拉出一半。锁定机制可防止功率模块被完全拉出。
- 按下功率模块两侧的释放按钮以解锁,然后拆下功率模块。
- 在空功率模块插槽前面安装挡板(如有)。
- 妥善保存功率模块以备日后重新装回。
警告
小心设备损坏- 存放功率模块的环境温度:-15 ~ 40 °C (5 ~ 104 °F),湿度:10 - 80% 无冷凝
- 将功率模块存放在原始包装中。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
- 拆下正面下侧盖板。
- 使用万用表笔穿过透明盖板上的孔,测量并确认输入、旁路、输出、零线和 DC 没有电压。
- 拆下透明盖。
- 在继续操作前,测量并确认每个输入/旁路/输出/DC 铜排上没有电压。
- 断开并拆下 UPS 的所有电源线。详见连接电源线或将电源线连接到 NEMA 双孔板。
- 拆下顶盖。
- 断开并拆下 UPS 顶部和正面的所有信号线。对于带模块电池柜的 UPS 系统:详见连接来自模块电池柜的信号线。对于简化 1+1 并机 UPS 系统:详见连接简化 1+1 并机系统的 IMB 信号线。
- 对于带维修旁路机柜的 UPS 系统:拆下 UPS 和维修旁路机柜之间的互联五金件。详见维修旁路机柜随附的安装手册。妥善保存所有部件以备日后重新装回。
- 对于带相邻电池柜的 UPS 系统:拆下 UPS 与相邻电池柜之间的互联五金件。详见相邻电池柜随附的安装手册。妥善保存所有部件以备日后重新装回。
- 重新装回所有拆下的盖板。详见最终安装。
- 拆下 UPS 正面的抗震固定支架(如有)。妥善保存以备日后重新装回。
- 如果 UPS 安装在船用版本组件 GVSOPT027 上,则从该组件上拆下 UPS。详见组件随附的安装手册。
- 将前面板重新装回
UPS:
- 将两个凸舌斜插入 UPS 前面板底部。
- 将前面板搭接片重新连接至 UPS。
- 合上前面板,然后使用两个旋钮将其锁紧。
- 抬起 UPS 的支脚,直至脚轮与地面完全接触。
- 现在您就可以通过脚轮移动
UPS。
警告
当心倾倒- UPS 的脚轮专用于在平坦、坚硬和水平表面上运输。
- UPS 的脚轮适用于短距离(即同一建筑内)运输。
- 缓慢移动,同时密切注意地面状况和 UPS 平衡情况。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。 - 拆下 UPS 背部的抗震固定支架(如有)和地面上的抗震固定件(如有)。妥善保存以备日后重新装回。详见安装抗震固定支架(可选)。
- 对于运输距离较长或不适合使用
UPS 脚轮的情况:
警告
当心倾倒如果运输距离较长或不适合使用 UPS 脚轮,请确保:- 运输人员具有必要技能并经过相应培训;
- 使用适当工具安全抬起和运输 UPS;
- 采用适当保护措施(例如包裹或包装)防止产品受损。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。运输要求:
-
将 UPS 直立固定在托盘中央,托盘最小尺寸:680 mm x 1040 mm (27 in x 41 in)。托盘必须能够承受 UPS 的重量(180 kg (397 lb),未安装功率模块)。
-
采用适当方法将 UPS 固定到托盘上。
-
原运输托盘和原运输架如未损坏,可以继续使用。
危险
当心倾倒- UPS 放置到托盘上后必须立即妥善固定。
- 固定用五金件必须足够坚固,能够承受装卸和运输过程中的振动和冲击。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。警告
避免异常操作切勿使用叉车/托盘车直接通过框架吊起/托起 UPS,以免造成框架弯曲或损坏。未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。 - 执行以下操作之一:
- 拆除 UPS,或
- 将其移至新位置进行安装。
- 仅适用于在新位置安装
UPS:按照安装手册在新位置安装
UPS。有关安装概述,请参阅单机系统安装步骤、并机系统安装步骤、单机 Marine 系统安装步骤或并机 Marine 系统安装步骤。启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。
危险
小心触电、爆炸或电弧启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。