连接来自模块电池柜的信号线
对于带相邻模块电池柜的系统,使用可选安装套件 GVSOPT030 中提供的信号线。对于带不相邻模块电池柜的系统,不提供信号线。遵照模块电池柜安装手册进行安装准备。
- 对于不相邻模块电池柜:将信号线从模块电池柜 1 穿过 UPS 背部。
-
对于相邻模块电池柜:将信号线从模块电池柜
1 连接到 UPS,如图所示。
- 将信号线从模块电池柜 1 穿过开口接入 UPS。
- 将信号线沿 UPS 中的线槽布设。
-
将信号线从模块电池柜
1 连接到 UPS:
- 将 J8008 上的端接插头安装到最后一个模块电池柜 (T) 中的电路板 640-7552 上。
- 将信号线从模块电池柜 1 中电路板 640-7552 上的 J8011 连接至 UPS 中电路板 640-4843 的 J6619 和 J6604 上。
- 将信号线从模块电池柜 1 中电路板 640-7552 上的 J8007 连接至 UPS 中电路板 640-4864 的 J6608 上。