990-91111J-004

Tilslut IMB-signalkablerne i et forenklet 1+1 parallelsystem

BEMÆRK: Signalkablerne skal fremføres adskilt fra strømkablerne for at sikre tilstrækkelig isolering.
  1. Fjern det statiske switchmodul fra begge UPS'er.

    UPS'en set forfra

  2. Fjern dækslet fra begge UPS'er.

    UPS'en set forfra

  3. Afbryd signalkablerne fra IMB-indikatorlampen på den interne vedligeholdelsesafbryder på begge UPS'er.
  4. Fjern hylden fra begge UPS'er.

    UPS'en set forfra

  5. Fjern frontdækslet fra den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB) på begge UPS'er.

    UPS'en set forfra

  6. Installer en ekstra meldekontakt (medfølger) i positionen OF2 i den interne vedligeholdelsesbryder (IMB) på begge UPS'er.
  7. Tilslut non-Class 2/non-SELV-signalkablerne mellem de to UPS'er:
    1. Tilslut non-Class 2/non-SELV-signalkablerne (medfølger ikke) fra meldekontakten terminal 1 og 2 i den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB) i UPS 1 til J6614-5 og J6614-6 på 640-4843 i UPS 2 som vist.
    2. Tilslut non-Class 2/non-SELV-signalkablerne (medfølger ikke) fra meldekontakten terminal 1 og 2 i den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB) i UPS 2 til J6614-5 og J6614-6 på 640-4843 i UPS 1 som vist.

    Intern vedligeholdelsesafbryder (IMB) set forfra

    Forenklet 1+1-parallelsystem set forfra

  8. Monter frontdækslet til den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB) igen på begge UPS'er.
  9. Monter hylden på begge UPS'er.
  10. Tilslut signalkablerne fra IMB-indikatorlampen på den interne vedligeholdelsesafbryder igen på begge UPS'er.

    UPS'en set forfra

  11. Monter dækslerne igen på begge UPS'er.
  12. Geninstaller det statiske switchmodul på begge UPS'er.
QR code for this page

Var dette nyttigt?