990-91111G-004

Forbered UPS'en til TN-C/480 V "solid ground" jordingssystem

BEMÆRK: UPS'en er forudkonfigureret til TNS-jordingssystem.
BEMÆRK: 480 V "solid ground" jordingssystem (ingen neutral kabelforbindelse) med en busbar til potentialudligning vil resultere i en højere afledningsstrøm.
  1. Kun for TN-C/480 V "solid ground" jordingssystem (ingen neutral kabelforbindelse): Installer den medfølgende busbar til potentialudligning.

    UPS'en set forfra – TN-C/480 V "solid ground" jordingssystem (ingen neutral kabelforbindelse)

QR code for this page

Var dette nyttigt?