990-91111L-004

Parallelsystemoversigt

UIB Enhedens indgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til statisk switch
IMB Intern vedligeholdelsesafbryder
UOB Enhedens udgangsafbryder
SIB Systemisolationsafbryder
BB Batteriafbryder
MBB Vedligeholdelsesbypassafbryder
BEMÆRK: I Schneider Electrics litteratur bruges "afbryder" som en generisk betegnelse, der dækker over maksimalafbrydere eller lastadskillere, da deres position kan variere afhængigt af konfigurationen. Se oplysninger om den enkelte konfiguration i det elektriske diagram og/eller ved at læse symbolet på forsiden af hver afbryder.

Forenklet 1+1-parallelsystem

Galaxy VS kan understøtte 2 UPS'er i et forenklet 1+1 parallelsystem for redundans med delt UIB og SSIB.

Forenklet 1+1-parallelsystem – én forsyningskilde

Forenklet 1+1-parallelsystem – to forsyningskilder

Parallelsystem med individuel UIB og SSIB

Galaxy VS kan understøtte op til 4 UPS'er parallelt for kapacitet og op til 3+1 UPS'er parallelt for redundans med individuel UIB og SSIB.

BEMÆRK: IMB kan kun anvendes i et forenklet 1 + 1 parallelsystem. I et hvilket som helst andet parallelsystem skal der være en MBB, og IMB'en* skal aflåses med hængelås i åben position.

Parallelsystem – én forsyningskilde

Parallelsystem – to forsyningskilder

Parallelsystem med delt UIB og SSIB

Galaxy VS kan understøtte op til 4 UPS'er parallelt for kapacitet og op til 3+1 UPS'er parallelt for redundans med delt UIB og SSIB.

BEMÆRK: IMB kan kun anvendes i et forenklet 1 + 1 parallelsystem. I et hvilket som helst andet parallelsystem skal der være en MBB, og IMB'en* skal aflåses med hængelås i åben position.

Parallelsystem – én forsyningskilde

Parallelsystem – to forsyningskilder

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.