990-91111J-032

เตรียม UPS สำหรับระบบต่อลงดิน Solid-Grounded

หมายเหตูู: UPS ได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับระบบสายดินของ TNS
หมายเหตูู: ระบบต่อลงดิน 480 V (ไม่เชื่อมต่อนิวตรอน) ที่ใช้การพันบัสบาร์จะทำให้กระแสรั่วไหลมากขึ้น
  1. เฉพาะระบบต่อลงดิน TN-C/480 V (ไม่เชื่อมต่อนิวตรอน): ติดตั้งบัสบาร์แบบบอนดิ้งที่ให้มา

    มุมมองด้านหน้าของ UPS – ระบบต่อลงดิน TN-C/480 V (ไม่เชื่อมต่อนิวตรอน)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?