Απόσυρση ή μετακίνηση του UPS σε νέα θέση
- Απενεργοποιήστε πλήρως το UPS - ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας του UPS.
- Κλειδώστε/αποσυνδέστε όλους τους διακόπτες στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης/τον πίνακα παράκαμψης συντήρησης/τον διακόπτη στη θέση ΕΚΤΟΣ (ανοικτή).
- Κλειδώστε/αποσυνδέστε όλους τους διακόπτες μπαταρίας στο σύστημα διανομής/λύση μπαταρίας στη θέση ΕΚΤΟΣ (ανοικτή).
- Αφαιρέστε την πρόσοψη από το UPS.
- Κλείδωμα/αποσύνδεση του εσωτερικού διακόπτη συντήρησης IMB στη θέση ΕΚΤΟΣ (ανοικτή).
- Αφαιρέστε
όλες τις μονάδες
ισχύος από το
UPS:
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βαρύ φορτίοΟι μονάδες ισχύος είναι βαριές και χρειάζονται δύο άτομα για να τις σηκώσουν.- Η μονάδα ισχύος 20 kW ζυγίζει 25 kg (55 lbs).
- Η μονάδα ισχύος 50 kW ζυγίζει 38 kg (84 lbs).
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.- Τραβήξτε προς τα έξω τη μονάδα ισχύος μέχρι τη μέση. Ένας μηχανισμός κλειδώματος εμποδίζει το τράβηγμα ολόκληρης της μονάδας ισχύος.
- Ελευθερώστε την κλειδαριά πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης και στις δύο πλευρές της μονάδας ισχύος και αφαιρέστε τη μονάδα ισχύος.
- Εγκαταστήστε μια πλάκα πλήρωσης (αν υπάρχει) μπροστά από την κενή υποδοχή της μονάδας ισχύος.
- Αποθηκεύστε
τις μονάδες
ισχύος με ασφάλεια
μέχρι την επανεγκατάσταση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού- Αποθηκεύετε τις μονάδες ισχύος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -15 έως 40°C (5 έως 104°F), μη συμπυκνούμενη υγρασία 10-80%.
- Αποθηκεύστε τις μονάδες ισχύος στην αρχική τους προστατευτική συσκευασία.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
- Αφαιρέστε την κάτω μπροστινή πλάκα.
- Μετρήστε και επαληθεύστε την ΑΠΟΥΣΙΑ τάσης με ανιχνευτή πολυμέτρου μέσω των οπών στο διαφανές κάλυμμα για την είσοδο, την παράκαμψη, την έξοδο, τον ουδέτερο και το συνεχές ρεύμα.
- Αφαιρέστε το διαφανές κάλυμμα.
- Μετρήστε και επαληθεύστε την ΑΠΟΥΣΙΑ τάσης σε κάθε γραμμή εισόδου/παράκαμψης/εξόδου/συνεχούς ρεύματος πριν συνεχίσετε.
- Αποσυνδέστε και αφαιρέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από το UPS. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας ή Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας με πλάκες 2 οπών NEMA.
- Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα.
- Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τυχόν καλώδια σήματος από το επάνω και το μπροστινό μέρος του UPS. Για σύστημα UPS με αρθρωτό ερμάριο μπαταριών: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδέστε τα καλώδια σήματος από ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας. Για απλοποιημένο παράλληλο σύστημα UPS 1+1: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση καλωδίων σήματος IMB σε απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1.
- Για σύστημα UPS με ερμάριο παράκαμψης συντήρησης: Αφαιρέστε το υλικό διασύνδεσης μεταξύ του UPS και του θαλάμου παράκαμψης συντήρησης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης για λεπτομέρειες. Αποθηκεύστε όλα τα εξαρτήματα για την επανεγκατάσταση.
- Για σύστημα UPS με γειτονικό ερμάριο μπαταρίας: Αφαιρέστε το υλικό διασύνδεσης μεταξύ του UPS και του γειτονικού ερμαρίου συντήρησης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το γειτονικό ερμάριο μπαταρίας για λεπτομέρειες. Αποθηκεύστε όλα τα εξαρτήματα για την επανεγκατάσταση.
- Επανατοποθετήστε όλες τις αφαιρούμενες πλάκες και καλύμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τελική εγκατάσταση.
- Εάν υπάρχει, αφαιρέστε τον μπροστινό βραχίονα σεισμικής αγκύρωσης από το UPS. Φυλάξτε για μελλοντική εγκατάσταση.
- Εάν το UPS είναι εγκατεστημένο στο κιτ πέλματος τοποθέτησης GVSOPT027, αποσυναρμολογήστε το UPS από το πέλμα τοποθέτησης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το κιτ για λεπτομέρειες.
- Επανατοποθετήστε
τον μπροστινό
πίνακα του UPS:
- Τοποθετήστε τις δύο προεξοχές στο κάτω μέρος του μπροστινού πίνακα του UPS σε κεκλιμένη γωνία.
- Επανασυνδέστε τον ιμάντα του μπροστινού πίνακα στο UPS.
- Κλείστε τον μπροστινό πίνακα και κλειδώστε με τις δύο λαβές κλειδώματος.
- Σηκώστε τα πόδια του UPS μέχρι οι τροχίσκοι να έρθουν σε πλήρη επαφή με το δάπεδο.
- Τώρα μπορείτε
να μετακινήσετε
το UPS κυλώντας
το στο πάτωμα
με τους τροχούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ΚΛΙΣΗΣ- Οι τροχοί του UPS προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά σε επίπεδες, ομαλές, σκληρές και οριζόντιες επιφάνειες.
- Οι τροχίσκοι του UPS προορίζονται για μεταφορά σε μικρές αποστάσεις (π.χ. εντός του ίδιου κτιρίου).
- Κινηθείτε με αργό ρυθμό και δώστε μεγάλη προσοχή στις συνθήκες του δαπέδου και στην ισορροπία του UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό. - Εάν υπάρχει, αφαιρέστε το πίσω στήριγμα σεισμικής αγκύρωσης από το UPS και αφαιρέστε τις σεισμικές αγκυρώσεις από το δάπεδο. Φυλάξτε για μελλοντική εγκατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή).
- Για μεταφορά
σε μεγαλύτερες
αποστάσεις
ή σε συνθήκες
που δεν είναι
κατάλληλες
για τους τροχούς
του UPS:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ΚΛΙΣΗΣΓια μεταφορά σε μεγαλύτερες αποστάσεις ή σε συνθήκες που δεν είναι κατάλληλες για τους τροχούς του UPS, εξασφαλίστε:- ότι το προσωπικό που εκτελεί τη μεταφορά διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες και έχει λάβει επαρκή εκπαίδευση,
- να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία για την ασφαλή ανύψωση και μεταφορά του UPS,
- να προστατέψετε το προϊόν από ζημιές χρησιμοποιώντας κατάλληλη προστασία (όπως περιτύλιγμα ή συσκευασία).
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.Απαιτήσεις εταφοράς:
-
Τοποθετήστε το UPS σε κατακόρυφη θέση στο κέντρο κατάλληλης παλέτας με τις ελάχιστες διαστάσεις παλέτας: 680 mm x 1040 mm (27 in x 41 in)). Η παλέτα πρέπει να είναι κατάλληλη για το βάρος του UPS (180 kg (397 lbs) χωρίς εγκατεστημένες μονάδες ισχύος).
-
Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα στερέωσης για να τοποθετήσετε το UPS στην παλέτα.
-
Η αρχική παλέτα μεταφοράς σε συνδυασμό με τα αρχικά στηρίγματα μεταφοράς μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, εάν είναι σε άθικτη κατάσταση.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ΚΛΙΣΗΣ- Το UPS πρέπει να στερεώνεται κατάλληλα στην παλέτα αμέσως μετά την τοποθέτησή του στην παλέτα.
- Το υλικό στερέωσης πρέπει να είναι αρκετά ισχυρό ώστε να αντέχει σε δονήσεις και κραδασμούς κατά τη φόρτωση, τη μεταφορά και την εκφόρτωση.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Απροσδόκητη συμπεριφορά του εξοπλισμούΜην ανυψώνετε το UPS με περονοφόρο ανυψωτικό/παλετοφόρο απευθείας στο πλαίσιο, καθώς μπορεί να λυγίσει ή να προκαλέσει ζημιά στο πλαίσιο.Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό. - Εκτελέστε
μία από τις
ακόλουθες ενέργειες:
- Να παροπλίσετε το UPS, Ή
- Να μετακινήστε το UPS σε νέα θέση για να το εγκαταστήσετε.
- Μόνο για την
εγκατάσταση
του UPS σε νέα θέση: Ακολουθήστε
το εγχειρίδιο
εγκατάστασης
για να εγκαταστήσετε
το UPS στη νέα θέση.
Βλέπε Διαδικασία
εγκατάστασης
για ενιαία συστήματα, Διαδικασία
εγκατάστασης
για παράλληλο
σύστημα, Διαδικασία
εγκατάστασης
για ενιαία ναυτικά
συστήματα,
ή Διαδικασία
εγκατάστασης
για παράλληλα
ναυτικά συστήματα για επισκόπηση
της εγκατάστασης.
Η εκκίνηση πρέπει
να πραγματοποιείται
αποκλειστικά
από τη Schneider Electric.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥΗ εκκίνηση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη Schneider Electric.Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.