990-91216B-004

Slut signalkablerne til Galaxy VS UPS-enheder

BEMÆRK: Fremfør signalkablerne adskilt fra strømkablerne, og fremfør Class 2/SELV-kablerne adskilt fra non-Class 2/non-SELV-kablerne.
  1. Slut Class 2/SELV-signalkablerne til afbryderindikatorerne fra kontrolklemrækken i det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel til UPS 1 og UPS 2.
    BEMÆRK: Afbryderindikatorkredsløbet betragtes som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kredsløb skal være isoleret fra det primære kredsløb. Slut ikke et kredsløb til afbryderindikatorterminalerne, medmindre det kan bekræftes, at kredsløbet er Class 2/SELV.
  2. Slut non-Class 2/non-SELV-signalkablerne fra kontrolklemrækken i det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel til UPS 1 og UPS 2.
  3. Stram signalkablerne, og fastgør dem til kabelaflastningerne.
QR code for this page

Var dette nyttigt?