990-91216B-023

Kople til signalkablene for Galaxy VS UPS-er

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.
  1. Kople Class 2/SELV-signalkabler for bryterindikatorlampene fra kontrollterminalblokken i det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass til UPS 1 og UPS 2.
    MERK: Kretsen til bryterindikatorlampene ansees å tilhøre Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretser må isoleres fra hovedkretsen. Du må ikke kople kretser til bryterindikatorlampens terminaler med mindre det kan bekreftes at kretsen tilhører Class 2/SELV.
  2. Kople non-Class 2/non-SELV-signalkabler fra kontrollteminalblokken i det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass til UPS 1 og UPS 2.
  3. Stram til slakke signalkabler og fest signalkablene til kabelavlasterne.
QR code for this page

Var dette til hjelp?