UPS'i Devreden Çıkarın veya Yeni Bir Yere Taşıyın
- UPS'i tamamen kapatın; UPS kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin.
- UPS’deki akü kesicisini BB açık (KAPALI) konumunda kilitleyin/etiketleyin.
- Bakım bypass'ı kabini/bakım bypass paneli/ana şalterdeki tüm kesicileri KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
- Ana şalter/akü çözümündeki tüm akü kesicilerini KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
- Ön paneli UPS'den çıkarın.
- Dahili bakım kesicisi IMB'yi KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
- Güç modülünü UPS'den çıkarın:
DİKKATAğır yükGüç modülleri ağırdır ve iki kişinin kaldırması gerekir.- 20 kW güç modülü 25 kg (55 lbs) ağırlığındadır.
- 50 kW güç modülü 38 kg (84 lbs) ağırlığındadır.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.- Vidaları çıkarın ve kilit açma düğmesine basın.
- Güç modülünü yarıya kadar dışarı çekin. Bir kilitleme mekanizması, güç modülünün tamamen dışarı çekilmesini önler.
- Güç modülünün iki tarafındaki serbest bırakma butonuna basarak kilidi açın ve güç modülünü çıkarın.
- Boş güç modülü yuvasının önüne bir dolgu plakası (varsa) takın.
- Güç modüllerini yeniden takılana
kadar güvenli bir şekilde saklayın.
UYARIekipman hasarı riski- Güç modüllerini -15 ila 40°C (5 ila 104°F) ortam sıcaklığında saklayın, % 10-80 yoğuşmasız nem.
- Güç modüllerini orijinal koruyucu ambalajlarında saklayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
- Akü kapağını çıkarın.
- Akü terminallerini tüm akü modüllerinin
önünden ayırın.
TEHLİKEElektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesiAküler, elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski oluşturabilir. Aküler üzerinde çalışırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır:- Akülerim servis işlemlerinin sadece aküler ve gerekli önlemler hakkında bilgili olan kalifiye personel tarafından veya gözetiminde yapılması gerekir. Kalifiye olmayan personeli akülerden uzak tutun.
- Patlayabilecekleri için aküleri ateşe atmayın.
- Aküleri açmayın, değiştirmeyin veya parçalamayın. Serbest kalan elektrolit cilde ve gözlere zararlıdır. Zehirli olabilir.
- Saatleri, yüzükleri veya diğer metal nesneleri çıkarın.
- Yalıtımlı tutamaçları olan aletler kullanın.
- Koruyucu gözlük, eldiven ve çizme kullanın.
- Akülerin üzerine alet ya da metal parçalar koymayın.
- Bu işleme başlamadan önce akü kesicisini (BB) açık (KAPALI) konumuna getirin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur. - Akü modüllerini iki üst sıradan çıkarın.
Ağırlık dengesini artırmak için akü
modüllerini iki alt sırada bırakın.
DİKKATAğır yükAkü modülleri ağırdır ve iki kişinin kaldırması gerekir.- Akü modülü 32 kg (71 lbs) ağırlığındadır.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.- Vidayı akü modülü kolundan çıkarın ve kolu yukarı doğru çevirin.
- Akü modülünü dikkatlice yuvadan dışarı çekin.
- Akü modüllerini yeniden takmak için doğru
şekilde saklayın.
UYARIekipman hasarı riski- UPS sistemi uzun süre enerji verilmeden duracaksa, ayda en az bir kez olmak üzere 24 saat süreyle UPS sistemine enerji verilmesi önerilir. Bu, takılı olan akü modüllerini şarj eder, böylece derin deşarjın geri dönüşümsüz hasarını önler.
- Akü modüllerini -15 ila 40°C (5 ila 104°F) ortam sıcaklığında saklayın.
- Akü modüllerini orijinal koruyucu ambalajlarında saklayın.
- Derin deşarjdan zarar görmemeleri için, -15 ila 25°C (5 ila 77°F) sıcaklıkta depolanan akü modülleri her altı ayda bir şarj edilmelidir. 25°C (77°F) üzerinde ortamda depolanan akü modülleri daha kısa aralıklarla şarj edilmelidir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
- Arka plakayı kablo kanalından çıkarın.
- Devam etmeden önce her bir giriş/bypass/çıkış terminali üzerinde voltaj olup olmadığını ölçün ve voltaj olmadığını doğrulayın.
- Tüm güç kablolarını UPS’den ayırın ve çıkarın. Ayrıntılar için bkz. Tek Şebeke Sistem'de Güç Kablolarını Bağlama veya Çift Şebeke Sistem'de Güç Kablolarını Bağlama.
- Bitişik modüler akü kabin(ler)i olan UPS Sistemi için: Akü kablolarını UPS'den ayırın ve çıkarın. Ayrıntılar için bkz. Güç Kablolarını, Bitişik Bir Modüler Akü Kabini'nden Bağlama.
- UPS’deki arka plakayı kablo kanalına tekrar takın.
- Üst kapağı çıkarın.
- UPS'in üstünden ve önünden sinyal kablolarını ayırın ve çıkarın. Modüler akü kabin(ler)i olan UPS sistemi için: Ayrıntılar için bkz. Sinyal Kablolarını Modüler Akü Kabini'nden Bağlama. Basitleştirilmiş 1+1 paralel UPS sistemi için: Ayrıntılar için bkz. Basitleştirilmiş 1+1 Paralel Sistem için IMB Sinyal Kablolarını Bağlama.
- Bakım bypass'ı kabini ile UPS Sistem için: UPS ile bakım bypass kabini arasındaki ara bağlantı donanımını sökün. Ayrıntılar için bakım bypass kabiniyle birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın. Yeniden takmak için tüm parçaları saklayın.
- Bitişik modüler akü kabin(ler)i olan UPS Sistemi için: UPS ile bitişik akü kabini arasındaki ara bağlantı donanımını sökün. Ayrıntılar için bitişik akü kabiniyle birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın. Yeniden takmak için tüm parçaları saklayın.
- Çıkarılan tüm plakaları ve kapakları yeniden takın.
- Varsa, sismik ön sabitleme braketlerini UPS’den çıkarın. Yeniden kurulum için saklayın.
- UPS üzerindeki ön paneli tekrar takın:
- Ön panelin alt tarafındaki iki ucu UPS'e eğik bir açıda yerleştirin.
- Ön panel kayışını UPS'e tekrar bağlayın.
- Ön paneli kapatın ve iki kilitleme düğmesiyle kilitleyin.
- Tekerlekler zeminle tam temas edene kadar UPS’in ayaklarını kaldırın.
- Artık her bir UPS’i tekerlekler üzerinde
zeminde yuvarlayarak ayrı ayrı hareket ettirebilirsiniz.
UYARIDÜŞME tehlikesi- UPS tekerlekleri yalnızca düz, pürüzsüz, sert ve yatay yüzeylerde taşıma içindir.
- UPS tekerlekleri kısa mesafelerde (ör. aynı bina içinde) taşıma için tasarlanmıştır.
- Yavaş bir tempoda hareket edin ve zemin koşullarına ve UPS dengesine çok dikkat edin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir. - Varsa, arka sismik sabitleme braketini UPS'den çıkarın ve sismik ankrajları zeminden çıkarın. Yeniden kurulum için saklayın. Ayrıntılar için bkz. Sismik Sabitlemeyi Takma (İsteğe Bağlı).
- Uzun mesafelerde veya UPS tekerlekleri için uygun
olmayan koşullarda nakliye için:
UYARIDÜŞME tehlikesiUzun mesafelerde veya UPS’in tekerlekleri için uygun olmayan koşullarda nakliye için şunlardan emin olun:- nakliyeyi gerçekleştiren personelin gerekli becerilere sahip olması ve yeterli eğitimi almış olması;
- UPS’i güvenli bir şekilde kaldırmak ve taşımak için uygun araçları kullanmak;
- uygun koruma (sarma veya ambalajlama gibi) kullanarak ürünü hasara karşı korumak.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.Nakliye gereksinimleri:
-
UPS'i, minimum palet boyutlarına sahip uygun bir paletin ortasına dikey bir konumda monte edin: 684 mm x 1040 mm (27 inç x 41 inç)). Palet, UPS'in ağırlığına uygun olmalıdır (güç modülleri takılı değilken ve UPS içinde akü modülünün iki alt sırası varken 442 kg (974 lbs)).
-
UPS’i palete monte etmek için uygun sabitleme araçlarını kullanın.
-
Orijinal nakliye paleti, orijinal nakliye braketleri ile birlikte hasarsız durumda ise yeniden kullanılabilir.
TEHLİKEDÜŞME tehlikesi- UPS, palet üzerine yerleştirildikten hemen sonra palete uygun şekilde sabitlenmelidir.
- Sabitleme donanımı yükleme, taşıma ve boşaltma sırasında titreşimlere ve darbelere dayanacak kadar güçlü olmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UYARIBeklenmedik ekipman davranışıÇerçeveyi bükebileceği veya hasar verebileceği için UPS’i doğrudan çerçeve üzerinde bir forklift/paletli kamyon ile kaldırmayın.Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir. - Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
- UPS'i hizmet dışı bırakın, VEYA
- UPS'yi kurmak için yeni bir yere taşıyın.
- Sadece UPS'i yeni bir yere kurmak için: UPS'i
yeni konuma kurmak için kurulum kılavuzunu izleyin. Kuruluma
genel bakış için bkz Tekli Sistem için Kurulum Prosedürü veya Paralel Sistemler için Kurulum Prosedürü. Çalıştırma
işlemi sadece Schneider Electric tarafından gerçekleştirilmelidir.
TEHLİKEELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİÇalıştırma işlemi sadece Schneider Electric tarafından gerçekleştirilmelidir.Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.