Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale massima di 50 kW
| AVVISO |
|---|
|
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Collegare i cavi CC fra un interruttore delle batterie e l'altro solo in installazioni
con un UPS con potenza nominale massima di 50 kW. Per installazioni con un UPS con
potenza nominale superiore a 50 kW, i cavi CC di ciascun armadio delle batterie modulari
devono essere collegati direttamente nell'UPS. Vedere Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale superiore a
50 kW.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
- Collegare il cavo PE fornito (0W49449) tra gli armadi delle batterie modulari come mostrato.
- Collegare i cavi CC forniti (0W49426) tra gli armadi delle batterie modulari come mostrato.
- Per UPS remoto:
- Collegare il cavo PE e i cavi CC (non forniti) nell'armadio delle batterie modulari 1.
- Far passare i cavi PE e CC attraverso la scatola dei condotti e nell'area di cablaggio di alimentazione dell'UPS.
- Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi PE e CC nell'UPS.
- Per UPS con batterie interne adiacente:
- Collegare il cavo PE (0W49449) e i cavi CC (0W49426) forniti nell'UPS. Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione dell'UPS per collegare e far passare il cavo PE e i cavi CC nell'UPS.
- Collegare i cavi PE e CC nell'armadio delle batterie modulari 1.
- Per UPS per batterie esterne adiacente:
- Collegare il cavo PE (0W13065) e i cavi CC (0W13071) dal kit opzionale GVSOPT030 nell'armadio delle batterie modulari 1.
- Far passare i cavi PE e CC attraverso il lato destro e nell'area di cablaggio di alimentazione dell'UPS.
- Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi PE e CC nell'UPS.