990-91263A-017

Preparazione dell'armadio delle batterie modulari 1 per i cavi di segnale

  1. Rimuovere le piastre isolanti e le piastre delle spazzole dalla parte posteriore dell'armadio delle batterie modulari 1.

    Vista posteriore dell'armadio delle batterie modulari 1

  2. Eseguire una delle seguenti opzioni:
    • Per installazione senza condotti: Rimontare le piastre delle spazzole.
    • Per installazione con condotti: Praticare un foro nelle piastre isolanti per i condotti, installare i condotti e rimontare le piastre isolanti.

    Vista posteriore dell'armadio delle batterie modulari 1 senza condotti

    Vista posteriore dell'armadio delle batterie modulari 1 con condotti

  3. Far passare il cavo di segnale Class 2/SELV attraverso la piastra isolante sinistra e nell'armadio delle batterie modulari 1.
  4. Far passare il cavo di segnale non-Class 2/non-SELV attraverso la piastra isolante destra e nell'armadio delle batterie modulari 1.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.