990-91263A-025

Instalacja zestawu antywstrząsowego (opcja)

  1. Zamontuj tylne kotwy do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu w tylnej kotwie to ø14 mm. Należy użyć tylnej płyty połączeniowej z wieloma modułowymi szafami bateryjnymi i/lub sąsiednim zasilaczem UPS.
  2. Zamontuj wspornik kotwiący na modułowych szafach bateryjnych za pomocą załączonych śrub M8.

    Widok od tyłu modułowej szafy bateryjnej

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.