Montaż końcowy
  NIEBEZPIECZEŃSTWO | 
               
|---|
| 
                      Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego 
                     Baterie powodują zagrożenie porażeniem elektrycznym i wysokim prądem zwarciowym. Podczas
                        pracy z bateriami należy stosować następujące środki bezpieczeństwa
                         
                     
 Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. 
                   | 
               
  OSTRZEŻENIE | 
               
|---|
| 
                      ryzyko uszkodzenia sprzętu 
                     Nie należy instalować baterii, dopóki system nie będzie gotowy do uruchomienia. Czas
                        między instalacją baterii a uruchomieniem zasilacza UPS nie powinien przekraczać 72 godzin
                        lub 3 dni. 
                     Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią
                        bądź uszkodzeniem sprzętu. 
                   | 
               
- Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące modułowej szafy bateryjnej za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą. Użyj poziomicy, aby zapewnić równe położenie modułowej szafy bateryjnej.
 - Tylko przy kotwieniu sejsmicznym:
- Zamontuj przedni sejsmiczny wspornik kotwiący na modułowej szafie bateryjnej za pomocą załączonych śrub M8.
 - Przymocuj przedni sejsmiczny wspornik kotwiący na modułowej szafie bateryjnej do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu przedniego wspornika kotwiącego to ø18 mm.
 
 - Przełącz wyłącznik baterii (BB) do pozycji otwartej (WYŁ).
 - Przesuń moduły baterii do gniazd. Wypełnij półki, zaczynając od dołu.
 - Przekręć uchwyt modułu baterii w dół i zamocuj go na półce za pomocą dostarczonej śruby.
 - Ponownie zainstaluj wskazane płyty i osłony.
 - Połącz zaciski baterii do przedniej części modułów baterii.
 - Załóż ponownie osłonę baterii.
 - Załóż ponownie przedni panel.
- Włóż dwie wypustki na dole panelu przedniego do modułowej szafy bateryjnej pod kątem pochylonym.
 - Ponownie podłącz pasek panelu przedniego do modułowej szafy bateryjnej.
 - Zamknij przedni panel i zablokuj dwoma pokrętłami blokującymi.
 
 
 NIEBEZPIECZEŃSTWO
 OSTRZEŻENIE