並列システムの概要
| UIB | ユニット入力ブレーカー |
| SSIB | スタティックスイッチ入力ブレーカー |
| IMB | 内部保守ブレーカー |
| UOB | ユニット出力ブレーカー |
| SIB | システム絶縁ブレーカー |
| BB | バッテリーブレーカー(UPS内の内部バッテリー用) |
| MBB | 外部保守バイパスブレーカー |
ユニット入力ブレーカー(UIB)とスタティックスイッチ入力ブレーカー(SSIB)を個別に使用する並列システム
Galaxy VSは、容量について最大4台の並列UPSをサポートします。冗長性については最大3+1台の並列UPSをサポートし、ユニット入力ブレーカー(UIB)とスタティックスイッチ入力ブレーカー(SSIB)を個別に使用することによって冗長性を確保します。
ユニット入力ブレーカー(UIB)とスタティックスイッチ入力ブレーカー(SSIB)を共有して使用する並列システム
Galaxy VSは、容量について最大4台の並列UPSをサポートします。冗長性については最大3+1台の並列UPSをサポートし、ユニット入力ブレーカー(UIB)とスタティックスイッチ入力ブレーカー(SSIB)を共有して使用することによって冗長性を確保します。