990-91317G-018

通信と管理

ローカルエリアネットワーク 1 Gbps – デフォルトで1ポート
Modbus Modbus (SCADA)
出力リレー 4 x SELV設定可能
入力接点 4 x SELV設定可能
標準制御パネル 4.3インチのタッチスクリーンディスプレイ
警告音 あり
非常停止スイッチ(EPO) オプション:
  • 通常開(NO)

  • 通常閉(NC)

  • 外部24 VDC SELV

外部スイッチギアー UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
外部同期 なし
バッテリー監視 モジュール式バッテリーで使用可能

EPO

EPO設定(640–4864の端子J6600、1~9)

EPO入力は24 VDCをサポートしています。

注記: EPO起動のデフォルト設定では、インバーターをオフにします。

代わりにEPOの起動でUPSを強制スタティックバイパス運転に切り替えたい場合は、Schneider Electricにお問い合わせください。

設定変更可能な入力接点と出力リレー

入力接点

4つの入力接点が利用可能で、指定されたイベントを表示するようディスプレイで設定することができます。入力接点は、24 VDC 10 mAをサポートしています。

名前 説明 場所
IN _1(入力接点1) 設定変更可能な入力接点 640-4864の端子J6616、1~2
IN _2(入力接点2) 設定変更可能な入力接点 640-4864の端子J6616、3~4
IN _3(入力接点3) 設定変更可能な入力接点 640-4864の端子J6616、5~6
IN _4(入力接点4) 設定変更可能な入力接点 640-4864の端子J6616、7~8

出力リレー

4つの出力リレーが利用可能で、1つ以上のイベントで有効になるようディスプレイで設定することができます。

出力リレーは、24 VAC/VDC 1 Aをサポートしています。すべての外部回路には最大1 Aの速断型ヒューズを取り付ける必要があります。

名前 説明 場所
OUT _1(出力リレー1) 設定変更可能な出力リレー 640–4864の端子J6617、1~3
OUT _2(出力リレー2) 設定変更可能な出力リレー 640–4864の端子J6617、4~6
OUT _3(出力リレー3) 設定変更可能な出力リレー 640–4864の端子J6617、7~9
OUT _4(出力リレー4) 設定変更可能な出力リレー 640–4864の端子J6617、10~12

通電チェックモード:このモードを有効にすると、出力リレーと関連付けられたイベントが存在しない場合は出力リレーが有効になります(通常では有効になっている)。通電チェックモードは各出力リレーに対して個々に設定され、出力リレーに対する給電が停止した場合、すべての出力リレーが無効になり出力リレーと関連付けられたイベントが存在すると示されるため、その検出が可能になります。

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.