Omówienie systemu równoległego
| UIB | Unit input breaker (Wyłącznik wejściowy jednostki) |
| SSIB | Static switch input breaker (Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego) |
| IMB | Internal maintenance breaker (Wewnętrzny wyłącznik serwisowy) |
| UOB | Unit output breaker (Wyłącznik wyjściowy jednostki) |
| SIB | System isolation breaker (Wyłącznik izolacji systemu) |
| BB | Wyłącznik baterii w zasilaczu UPS dla baterii wewnętrznych |
| MBB | Zewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego |
Układy równoległe z indywidualnym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB
Zasilacz Galaxy VS może obsługiwać cztery zasilacze UPS dla pojemności i maksymalnie 3+1 zasilacze UPS w układzie równoległym dla zapewnienia nadmiarowości z indywidualnym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB.
Układy równoległe ze współdzielonym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB
Zasilacz Galaxy VS może obsługiwać cztery zasilacze UPS dla pojemności i maksymalnie 3+1 zasilacze UPS w układzie równoległym dla zapewnienia nadmiarowości ze współdzielonym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB.