Panoramica del sistema in parallelo
UIB | Interruttore di ingresso unità |
SSIB | Interruttore ingresso commutatore statico |
IMB | Sezionatore di manutenzione interno |
UOB | Interruttore di uscita unità |
SIB | Sezionatore di isolamento sistema |
BB | Interruttore delle batterie in UPS per batterie interne |
MBB | Sezionatore bypass di manutenzione esterno |
Sistemi in parallelo con interruttore di ingresso unità (UIB) e interruttore di ingresso commutatore statico (SSIB) individuali
Galaxy VS può supportare fino a 3 UPS in parallelo per capacità e fino a 3 + 1 UPS in parallelo per ridondanza con interruttore di ingresso unità (UIB) e interruttore di ingresso commutatore statico (SSIB) individuali.
Sistemi in parallelo con interruttore di ingresso unità (UIB) e interruttore di ingresso commutatore statico (SSIB) condivisi
Galaxy VS può supportare fino a 3 UPS in parallelo per capacità e fino a 3 + 1 UPS in parallelo per ridondanza con interruttore di ingresso unità (UIB) e interruttore di ingresso commutatore statico (SSIB) condivisi.