990-91317G-019

부하역률에 의한 용량 경감

진상 0.7~지상 0.7에서 용량 경감 없음

UPS 정격 UPS 출력
지상 진상
PF=1 PF=0.7 PF=0.8 PF=0.9 PF=0.9 PF=0.8 PF=0.7
20kVA/kW

20kVA/14kW

20kVA/16kW

20kVA/18kW

20kVA/18kW

20kVA/16kW

20kVA/14kW

30kVA/kW

30kVA/21kW

30kVA/24kW

30kVA/27kW

30kVA/27kW

30kVA/24kW

30kVA/21kW

40kVA/kW

40kVA/28kW

40kVA/32kW

40kVA/36kW

40kVA/36kW

40kVA/32kW

40kVA/28kW

50kVA/kW

50kVA/35kW

50kVA/40kW

50kVA/45kW

50kVA/45kW

50kVA/40kW

50kVA/35kW

60kVA/kW

60kVA/42kW

60kVA/48kW

60kVA/54kW

60kVA/54kW

60kVA/48kW

60kVA/42kW

80kVA/kW

80kVA/56kW

80kVA/64kW

80kVA/72kW

80kVA/72kW

80kVA/64kW

80kVA/56kW

100kVA/kW

100kVA/70kW

100kVA/80kW

100kVA/90kW

100kVA/90kW

100kVA/80kW

100kVA/70kW

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?