990-91317G-034

Yük Güç Faktöründen Dolayı Güç Düşürme

Güç düşüşü olmadan 0,7 leading - 0,7 lagging

UPS güçleri UPS çıkış
Lagging Leading
PF = 1 PF = 0.7 PF = 0.8 PF = 0.9 PF = 0.9 PF = 0.8 PF = 0.7
20 kVA / kW

20 kVA / 14 kW

20 kVA / 16 kW

20 kVA / 18 kW

20 kVA / 18 kW

20 kVA / 16 kW

20 kVA / 14 kW

30 kVA / kW

30 kVA / 21 kW

30 kVA / 24 kW

30 kVA / 27 kW

30 kVA / 27 kW

30 kVA / 24 kW

30 kVA / 21 kW

40 kVA / kW

40 kVA / 28 kW

40 kVA / 32 kW

40 kVA / 36 kW

40 kVA / 36 kW

40 kVA / 32 kW

40 kVA / 28 kW

50 kVA / kW

50 kVA / 35 kW

50 kVA / 40 kW

50 kVA / 45 kW

50 kVA / 45 kW

50 kVA / 40 kW

50 kVA / 35 kW

60 kVA / kW

60 kVA / 42 kW

60 kVA/ 48 kW

60 kVA/ 54 kW

60 kVA/ 54 kW

60 kVA/ 48 kW

60 kVA / 42 kW

80 kVA / kW

80 kVA / 56 kW

80 kVA / 64 kW

80 kVA/72 kW

80 kVA/72 kW

80 kVA / 64 kW

80 kVA / 56 kW

100 kVA / kW

100 kVA / 70 kW

100 kVA / 80 kW

100 kVA / 90 kW

100 kVA / 90 kW

100 kVA / 80 kW

100 kVA / 70 kW

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?