990-91317G-032

แบตเตอรี่

สิ้นสุดระดับแรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุ

แรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 1.6 ถึง 1.75 ต่อเซล โดยขึ้นกับอัตราการปล่อยประจุ

หน้าต่างแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่

  บูสต์ 2.38 Vpc ที่กำหนด 2.0 Vpc ขั้นต่ำ 1.6 Vpc
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (V) 571.2 480 384

เวลาใช้งานแบตเตอรี่เป็นนาที

UPS 400 V

พิกัด UPS 10 kW 15 kW 20 kW
จำนวนของสตริงแบตเตอรี่ชนิดโมดูล
1

8.5

ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง
2

22.5

12.5

8.5

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?