990-91317G-032

ภาพรวมระบบเดี่ยว

UIB เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าของอุปกรณ์
SSIB เบรคเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าสเตติกสวิตซ์
IMB เบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน
UOB เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออกของอุปกรณ์
BB เบรกเกอร์แบตเตอรี่ใน UPS สำหรับแบตเตอรี่ภายในและโซลูชันแบตเตอรี่ภายนอก (ถ้ามี)
หมายเหตูู: ในการกำหนดค่าระบบบางอย่าง UIB/SSIB/UOB คือสวิตช์ (พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด) ศึกษาเอกสารประกอบเฉพาะของไซต์สำหรับรายละเอียด

ระบบเดี่ยว – เมนเดี่ยว

ระบบเดี่ยว – เมนคู่

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?