990-91141J-012

Options de configuration

  • Conception compacte, technologie haute densité et architecture modulaire

  • Réseau d'alimentation commun ou double réseaux d'alimentation

  • Jusqu'à 4+0 ASI en parallèle pour la capacité

  • Jusqu'à 3+1 ASI en parallèle pour la redondance

  • Entrée de câbles par défaut par le haut ou le bas

  • Mode ECO

  • Mode eConversion

  • Compatibilité avec EcoStruxure IT

  • Compatibilité avec un groupe électrogène

  • Écran tactile LCD

  • Remplacement du module de puissance dans n'importe quel mode d'utilisation (Live Swap)*

  • Câbles sans halogène pour les modèles d'ASI évolutifs et certifiés pour la marine.

  • Types de batterie pris en charge : VRLA, Lithium-ion, et NiCd.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?