Conexión de los cables de comunicación externos
- Conecte los cables de comunicación externos a los
puertos en la caja de control del SAI.
Vista frontal de la caja de control
-
Puerto de E/S universal para tarjeta de administración de red integrada.
-
Puerto de modbus para tarjeta de administración de red integrada.
-
Puerto de red para tarjeta de administración de red integrada. Utilice un cable de red blindado.
NOTA: Compruebe que se conecte al puerto correcto para evitar conflictos de comunicación de red. -
Conexión de los cables Modbus
- Conecte los cables
Modbus al/a los SAI. Utilice una conexión de 2 o de 4 hilos.
-
Todos los cables de señalización Modbus deberán ser de doble aislamiento/cubierta y tener una capacidad nominal mínima de 30 VCC.
-
Las conexiones Modbus requieren el uso de cables de par trenzado blindados. La conexión del blindaje a tierra debe ser lo más corta posible (preferiblemente, inferior a 1 cm). El blindaje del cable debe conectarse al pin Ch Gnd en cada dispositivo.
-
El cableado debe cumplir con los códigos locales.
-
Pase los cables de señalización separados de los cables de alimentación para garantizar un aislamiento suficiente.
-
El puerto Modbus está aislado galvánicamente con el pin Com como referencia de conexión a tierra.
-
- Instale resistencias de terminación de 150 ohmios en los extremos de cada bus si los buses son muy largos y funcionan a velocidades altas de datos. Los buses inferiores a 610 metros (2000 pies) a 9600 baudios o inferiores a 305 metros (1000 pies) a 19 200 baudios en principio no necesitan resistencias de terminación.