990-91262B-006

Preparación para los cables de señalización

  1. Quite las placas guía superiores y las placas de escobillas superiores del SAI. Son para el tendido de cables de señalización.
  2. Siga uno de estos procedimientos:
    • Para la instalación sin conductos: Vuelva a colocar las placas de escobillas.
    • Para la instalación con conductos: Realice un orificio en las placas guía para los conductos, instale los conductos y vuelva a colocar las placas guía.
  3. Quite las cubiertas indicadas.
  4. Pase los cables de señalización de non-Class 2/non-SELV por el cepillo derecho/la placa guía.
  5. Pase los cables de señalización de Class 2/SELV por el cepillo izquierdo/la placa guía.

    SAI sin conductos

    SAI con conductos

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?