990-91262D-006

Instalación del anclaje antisísmico (opcional)

Utilice el kit antisísmico opcional GVSOPT016 para este procedimiento.

  1. Monte en el suelo el soporte de anclaje posterior. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en los anclajes posteriores es de ø13 mm. El requisito mínimo son hardware M12 de grado 8.8.

    Vista posterior

  2. Quite los pernos y el soporte de anclaje posterior. Guarde los pernos para la instalación en fila de armarios.

    Vista posterior

  3. Instale el soporte de anclaje posterior en el SAI con los pernos M8 que se suministran.

    Vista posterior del SAI

  4. Encaje el SAI para que el soporte de anclaje posterior se conecte con los anclajes posteriores. El soporte de anclaje delantero se coloca en los últimos pasos de la instalación.

    Vista posterior del SAI

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?