990-91262D-006

Preparación de la instalación

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No haga orificios para el cableado ni los conductos mientras la placa guía esté instalada ni realice perforaciones ni orificios cerca del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación y haga lo mismo con los cables de Class 2/SELV y con los de non-Class 2/non-SELV.
  1. Desconecte los dos cables de señalización de la pantalla del SAI y quite la puerta frontal.
  2. Para SAI sin módulos de alimentación preinstalados: Instale los módulos de alimentación empezando desde el estante inferior:
    1. Quite el tornillo en cada lado del estante vacío del módulo de alimentación.
    2. Inserte el módulo de alimentación en el estante.
    3. Vuelva a colocar el tornillo en cada lado del estante.
    ATENCIÓN
    Carga pesada
    Los módulos de alimentación son pesados y se necesita a dos personas para levantarlos.
    • El módulo de alimentación de 20 kW pesa 25 kg (55 lbs).
    • El módulo de alimentación de 50 kW pesa 38 kg (84 lbs).
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  3. Quite la cubierta de las baterías.
  4. Desconecte los terminales de las baterías de la parte frontal de los módulos de baterías preinstalados.
  5. Para la instalación con un armario de baterías modulares: Quite la placa superior:
    1. Quite los tornillos e incline la parte frontal de la placa superior hacia arriba.
    2. Deslice la placa superior hacia la parte frontal para quitarla. Las patillas de la parte trasera de la placa superior deben desconectarse de las ranuras de la parte trasera del SAI.
  6. Para la instalación con un armario de baterías modulares en fila: Quite el panel lateral izquierdo y la placa. Descarte la placa.
  7. Para la instalación con un armario de derivación de mantenimiento o una instalación en paralelo 1+1 simplificada: Quite el panel lateral derecho. Guarde el panel lateral derecho.
  8. Quite el conducto de la parte posterior del SAI.

    Vista posterior del SAI

  9. Quite la placa guía superior o inferior del conducto.
  10. Taladre/perfore los orificios para los cables de alimentación/conductos en la placa guía superior o inferior. Instale los conductos (no suministrados), si procede.
  11. Vuelva a colocar la placa guía superior o inferior en el conducto.
  12. Instale el conducto en el SAI. Observe que el conducto está instalado en posición inversa.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.