Smantellamento o spostamento dell’UPS in un'altra posizione
- Spegnere completamente l'UPS (seguire le istruzioni del manuale di funzionamento dell'UPS).
- Eseguire il lockout/tagout di tutti i dispositivi di disconnessione nell'armadio bypass di manutenzione/nel pannello bypass di manutenzione/nel quadro elettrico in posizione OFF (aperti).
- Eseguire il lockout/tagout di tutti i dispositivi di disconnessione delle batterie nel quadro elettrico/nella soluzione con batterie in posizione OFF (aperti).
- Rimuovere il pannello anteriore dall'UPS.
- Eseguire il lockout/tagout del dispositivo di disconnessione per la manutenzione interno IMB in posizione OFF (aperto).
- Rimuovere tutti i moduli di potenza dall'UPS:
ATTENZIONECarico pesanteI moduli di potenza sono pesanti e devono essere sollevati da due persone.- Il modulo di potenza da 20 kW pesa 25 kg (55 lb).
- Il modulo di potenza da 50 kW pesa 38 kg (84 lb).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.- Rimuovere le viti e spingere l'interruttore di sblocco.
- Estrarre il modulo di potenza a metà. Un meccanismo di blocco impedisce l'estrazione completa del modulo di potenza.
- Rilasciare il blocco premendo il pulsante di rilascio su entrambi i lati del modulo di potenza e rimuovere il modulo di potenza.
- Installare una piastra di riempimento (se disponibile) davanti allo slot del modulo di potenza vuoto.
- Conservare i moduli di potenza in un luogo sicuro fino
alla reinstallazione.
AVVERTIMENTOpericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura- Immagazzinare i moduli di potenza a una temperatura ambiente compresa fra -15 e 40 °C (5-104 °F) e con un range di umidità senza condensa 10-80 %.
- Immagazzinare i moduli di potenza nella confezione protettiva originale.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
- Rimuovere la piastra anteriore inferiore.
- Misurare e verificare l'ASSENZA di tensione con una sonda multimetro attraverso i fori del coperchio trasparente per ingresso, bypass, uscita, neutro e CC.
- Rimuovere la copertura trasparente.
- Misurare e verificare l'ASSENZA di tensione su ciascuna sbarra di ingresso/bypass/uscita/CC prima di continuare.
- Scollegare e rimuovere tutti i cavi di alimentazione dall'UPS. Per maggiori dettagli, vedere Collegamento dei cavi di alimentazione o Collegamento dei cavi di alimentazione con le piastre forate NEMA 2.
- Rimuovere la copertura superiore.
- Scollegare e rimuovere i cavi di segnale dalla parte superiore e anteriore dell'UPS. Per un sistema UPS con armadio/i delle batterie modulari: Per maggiori dettagli, vedere Collegamento dei cavi di segnale da un armadio delle batterie modulari. Per un sistema UPS in parallelo 1+1 semplificato: Per maggiori dettagli, vedere Collegare i cavi di segnale IMB in un sistema in parallelo 1+1 semplificato.
- Per un sistema UPS con armadio bypass di manutenzione: Rimuovere l'hardware di interconnessione tra l'UPS e l'armadio bypass di manutenzione. Per i dettagli, consultare il manuale di installazione fornito con l'armadio bypass di manutenzione. Conservare tutte le parti per rimontarle in seguito.
- Per un sistema UPS con armadio delle batterie adiacente: Rimuovere i componenti di interconnessione tra l'UPS e l'armadio delle batterie adiacente. Per i dettagli, consultare il manuale di installazione fornito con l'armadio delle batterie adiacente. Conservare tutte le parti per la reinstallazione.
- Rimontare tutte le piastre e le coperture rimosse. Per maggiori dettagli, vedere Installazione finale.
- Se presente, rimuovere la staffa di ancoraggio antisismico anteriore dall'UPS. Conservarla per rimontarla in seguito.
- Se l'UPS è installato sul kit di slitte di montaggio GVSOPT027, rimuoverlo. Per istruzioni dettagliate, fare riferimento a manuale di installazione fornito con il kit.
- Reinstallare il pannello frontale sull'UPS:
- Inserire le due linguette nella parte inferiore del pannello frontale nell'UPS da un'angolazione inclinata.
- Ricollegare la cinghia del pannello frontale all'UPS.
- Chiudere il pannello frontale e bloccare con le due manopole di bloccaggio.
- Sollevare i piedini dell'UPS finché le ruote non vengono perfettamente a contatto con il pavimento.
- Ora è possibile spostare l'UPS facendolo rotolare
sul pavimento tramite le rotelle.
AVVERTIMENTOPericolo di RIBALTAMENTO- Le rotelle dell'UPS servono esclusivamente per il trasporto su superfici piane, uniformi, dure e orizzontali.
- Le rotelle dell'UPS sono destinate al trasporto su brevi distanze (cioè all'interno dello stesso edificio).
- Muoversi a ritmo lento e prestare molta attenzione alle condizioni del pavimento e all'equilibrio dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. - Se presente, rimuovere la staffa di ancoraggio sismico posteriore dall'UPS e rimuovere i dispositivi di ancoraggio antisismici dal pavimento. Conservarli per rimontarli in seguito. Per maggiori dettagli, vedere Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione).
- Per il trasporto su lunghe distanze o in condizioni
non idonee all'uso delle ruote dell'UPS:
AVVERTIMENTOPericolo di RIBALTAMENTOPer il trasporto su lunghe distanze o in condizioni non adatte alle rotelle dell’UPS, verificare che:- il personale che esegue il trasporto abbia le competenze necessarie e abbia ricevuto una formazione adeguata;
- si utilizzino gli strumenti appropriati per sollevare e trasportare in sicurezza l'UPS;
- si protegga il prodotto da eventuali danni utilizzando una protezione adeguata (come l'imballaggio o il confezionamento).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.Requisiti di trasporto:
-
Fissare l'UPS in posizione verticale al centro di un pallet idoneo che abbia le seguenti dimensioni minime: 680 mm x 1040 mm. Il pallet deve reggere il peso dell'UPS (180 kg senza moduli di potenza installati).
-
Usare elementi di fissaggio adeguati per fissare l'UPS al pallet.
-
Il pallet di spedizione originale in combinazione con le staffe di trasporto originali può essere riutilizzato, se in condizioni integre.
PERICOLOPericolo di RIBALTAMENTO- L'UPS deve essere fissato in modo appropriato al pallet subito dopo essere stato posizionato su di esso.
- L’hardware di fissaggio deve essere sufficientemente robusto da resistere alle vibrazioni e agli urti durante il carico, il trasporto e lo scarico.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVERTIMENTOMalfunzionamento inappropriato dell'apparecchiaturaNon sollevare l'UPS con un elevatore a forca o transpallet direttamente sul telaio, perché potrebbe piegare o danneggiare quest’ultimo.Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. - Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Smantellare l'UPS, OPPURE
- Spostare l'UPS in una nuova posizione per installarlo.
- Solo per installare l'UPS in una nuova posizione: Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione per
installare l'UPS in un'altra posizione. Per una panoramica dell'installazione,
vedere Procedura di installazione per sistemi singoli, Procedura di installazione per sistemi in parallelo, Procedura di installazione per sistemi nautici singoli o Procedura di installazione per sistemi nautici in parallelo. L'avviamento deve essere eseguito da Schneider Electric.
PERICOLOPERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICOL'avviamento deve essere eseguito da Schneider Electric.Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.