990-91317D-017

Declassamento a causa del fattore di potenza del carico

Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento.

Valori nominali dell'UPS Uscita UPS
Capacitivo Induttivo
PF = 1 PF = 0,7 PF = 0,8 PF = 0,9 PF = 0,9 PF = 0,8 PF = 0,7
10 kVA/kW

10 kVA/7 kW

10 kVA/8 kW

10 kVA/9 kW

10 kVA/9 kW

10 kVA/8 kW

10 kVA/7 kW

15 kVA/kW

15 kVA/10,5 kW

15 kVA/12 kW

15 kVA/13,5 kW

15 kVA/13,5 kW

15 kVA/12 kW

15 kVA/10,5 kW

20 kVA/kW

20 kVA/14 kW

20 kVA/16 kW

20 kVA/18 kW

20 kVA/18 kW

20 kVA/16 kW

20 kVA/14 kW

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?