Panoramica del sistema in parallelo
| UIB | Interruttore di ingresso unità |
| SSIB | Interruttore ingresso commutatore statico |
| IMB | Sezionatore di manutenzione interno |
| UOB | Interruttore di uscita unità |
| SIB | Sezionatore di isolamento sistema |
| BB | Interruttore delle batterie in UPS per batterie interne e in soluzione con batterie esterne (se presente) |
| MBB | Sezionatore bypass di manutenzione esterno |
Sistemi in parallelo 1+1 semplificati
Galaxy VS può supportare 2 UPS in un sistema in parallelo 1 + 1 semplificato per ridondanza con interruttore di ingresso unità (UIB) e interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) condivisi.
Sistemi in parallelo con interruttore di ingresso unità (UIB) e interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) individuali
Galaxy VS può supportare fino a 4 UPS in parallelo per capacità e fino a 3 + 1 UPS in parallelo per ridondanza con interruttore di ingresso unità (UIB) e interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) individuali.
Sistemi in parallelo con interruttore di ingresso unità (UIB) e interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) condivisi
Galaxy VS può supportare fino a 4 UPS in parallelo per capacità e fino a 3 + 1 UPS in parallelo per ridondanza con interruttore di ingresso unità (UIB) e interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) condivisi.