990–5914A–019

설치 절차

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
배터리 차단기 박스는 최대한 배터리 뱅크에 가까이 설치하여야 합니다. 배터리 뱅크와 UPS 사이의 거리가 200m를 초과해서는 안 됩니다. 더 긴 거리에 대한 설치는 Schneider Electric에 문의하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  1. 벽 부착용 배터리 차단기 박스면.
  2. 배터리 차단기 박스의 케이블 연결 준비.
  3. 신호 케이블 연결.
  4. 전원 케이블 연결.
  5. 제품에 번역된 안전 라벨 추가.
  6. 최종 설치 단계.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?