990-91111G-007

Διαδικασία εγκατάστασης για παράλληλα συστήματα

Απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1

Παράλληλο σύστημα

  1. Προετοιμασία για εγκατάσταση.
  2. Για UPS χωρίς προεγκατεστημένες μονάδες ρεύματος: Εγκατάσταση μονάδας(ων) ισχύος.
  3. Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή).
  4. Μόνο για το σύστημα στερεάς γείωσης TN-C / 480 V (καμία ουδέτερη σύνδεση)Προετοιμάστε το UPS για σύστημα στερεάς γείωσης TN-C / 480 V:
  5. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  6. Σύνδεση των καλωδίων σήματος.
  7. Συνδέστε τα καλώδια σήματος από ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  8. Σύνδεση καλωδίων σήματος από ηλεκτρικό πίνακα και βοηθητικά προϊόντα τρίτου μέρους.
  9. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  10. Σύνδεση των καλωδίων PBUS.
  11. Σύνδεση εξωτερικών καλωδίων επικοινωνίας.
  12. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
  13. Τελική εγκατάσταση.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;